六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじのレビュー

平均満足度 4.47 (137件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂
大阪魂
699 / 税込 769
パック単位の小口販売です。
138件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-03
用途:
自作ベルトグラインダーコンタクトホイールのシャフトとして

コンタクトホイールのシャフトとして4年近く使用
摩耗もなく快適であります。
機械関係は素人なので掲載されている仕様の読み方が難しいです
ネジを切っていない部分の長さが分からず何度か買い直す羽目になりました
しかし商品は信頼できるものです

HIT formula project 様2025-07-03
用途:
車両メンテナンス

精度に問題なし、寸法も記載通り。
酸化塗装が結構手に付着するがそこは仕方ない。

平杉整骨院 様2025-06-07
用途:
バイク整備

試しに1本ねじ切ってみましたが、強度もあり良いです。本数は半分もあれば十分で10本入りとかがあれば嬉しいです。

株式会社KSP 様2024-09-30
用途:
バイク整備

ボルトの強度も十分で規定トルクで締めつけても何も問題はない、

2人が参考にしています
トヨタL&F岡山株式会社 様2024-08-28
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05520487

近くのホームセンターに売っておらずモノタロウさん観れば大体あるので現場よりスマートフォンにてオーダーしており助かっています

有限会社谷口工業所 様2024-05-23
用途:
金型用
対象商品:
38623243

問題なく使えました。
品質は問題なし。
サイズが豊富で助かります。
その辺では売ってないサイズも揃うのでこれからはここでしか買わないと思います。

1人が参考にしています
有限会社東光 様2023-12-10
用途:
試作品の組み立て
対象商品:
05519656

色々な工作機械の試作に使ってます色々な長さがあるので,とても便利です

1人が参考にしています
2024-08-26
用途:
古い椅子の補修の部品としての購入
対象商品:
05520295

近所のホームセンターにはこのタイプが無いので助かりました。

2023-09-12
用途:
組立時に使用
対象商品:
68906233

カタログの規格にもなく、ホームセンター等でも長いものがなかなか見つからない。
近隣の商社でも取り扱い可能とは思いますが、見積回答まで時間を要する。
急ぎの時は発注するとすぐ発送してもらえるのですごく助かっています。

1人が参考にしています
2023-10-29
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
05520672

田舎に住んでいるので、ホームセンターも遠く入手が困難でした。モノタロウさんサイズも種類も豊富で、即送付して下さるので助かります。

エヌテック 様2023-09-10
用途:
機械のメンテナンスに使用
対象商品:
38623076

ホームセンターには長さが100迄しか在庫が無く探していたところこちらで発見。某サイトでは100本単位でしか買えず少量注文しようとするとチャージ代金がかかり単価が高額に。 その点こちらでは少量の購入が出来て助かりました。

2023-07-25
用途:
部品の組み立てに使用
対象商品:
38623234

ホームセンターでもボルトは販売をしていますが、色々な種類のネジを販売しているので、大きいサイズや長いボルトは販売していません。モノタロウは小数販売をしているし、直ぐに発送してくれるので、助かっています。

軽運送 便利屋ヨッシー 様2023-10-21
用途:
エンジンヘッドボルトの代用として使用。
対象商品:
38623261

ネジ部以外加工して肉を落とした。メイドインジャパンなので全てにおいて信頼している。

ZOOtec 様2023-07-05
用途:
K&M マイクスタンドの足ネジ
対象商品:
05520067

K&M マイクスタンドの足ネジ。前モデルは30mm。今のもでるになって35mmになりました。この1文をWEBに乗せれば舞台業者みんな買うのに。。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

向山工房 様2023-04-02
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
38622936

クランクカバーを締めるヘキサゴンボルトが舐めてしまい、リコイルを使おうと思いましたが、5mm長いヘキサゴンボルトを使うことによって、ネジ径を広げること無く取り付けることが出来ました。ヘキサゴンボルトの種類が豊富で助かりました。

2023-05-02
用途:
バイクの調整

ハンドルの調整に必要だったので、丁度良かったです。

有限会社アスコ通信特機 様2023-02-04
用途:
プーラーの長さ調整用
対象商品:
05520496

プーラーの付属品の長さが合わなかったため購入。
折れることも曲がる事もなく作業出来ました。

1人が参考にしています
2022-08-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
05520331

ちょうど、このタイプのネジが近所のホームセンターに
置いてなく、当サイトで見つかり事無きを得ました。

2022-06-07
用途:
バイクの部品取り付け
対象商品:
05520541

近所のホームセンターのどこに行ってもSCMのキャップボルトは置いてなくて、SUSか普通鋼の黒染めばかりでした。しかも75mmの半ネジ仕様なんて変なサイズはホームセンターじゃまず入手不可で、モノタロウさんとても助かります。

2022-04-07
用途:
保守用として備蓄
対象商品:
05520663

サイズの選択肢が豊富な上、価格も抑えられていて重宝しています。品質も特に問題有りません。