六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじのレビュー

平均満足度 4.48 (138件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂
大阪魂
699 / 税込 769
パック単位の小口販売です。
139件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-10-01
用途:
アマチュア無線のアンテナ整備
対象商品:
05519841

車にアマチュア無線のアンテナを取り付ける基台の取り付けに使いました。
よく調べずに購入してしまいました。
黒色酸化皮膜でも錆びるのですね。
同じようなビスが基台にも使ってあるので同じものかと思ってしまいました。
長さや直径はちょうどよかったので、錆止めペイントと黒のペイントを施して使っています。
屋外用で購入される方は注意をしてください。

学校法人静岡理工科大学 様2016-11-07
用途:
木材の接合
対象商品:
38623453

強度的に優れており、木材固定のような場合はこのような長尺のボルトは有用。

有限会社有路鉄工 様2019-03-11
用途:
機械修理、組立
対象商品:
05520051

購入後しばらく未開封にて保管していたが使う段階になって開封しようとしてみると全品錆が発生している。
同じ場所に保管している他社のネジは全く大丈夫であるから梱包発送以前に錆を発生させる何かが付着していたようです。
袋ごと全品使えないうえ、今後は他の大阪魂ネジにも不安が残る。

2人が参考にしています
2016-12-05
用途:
運搬車のキャスター修理
対象商品:
05520322

タイヤの色と良く合って違和感なく仕上がりました。
もう少し少量パックも販売して欲しいですね。余ってしまいました。

2016-02-05
用途:
旋盤にコレットチャックを付けた際の引きボルトとして
対象商品:
38623426

230mmの物を購入しました。問題無く使用できています。六角穴ではなく通常の六角ボルトタイプがあれば尚良かったです。

株式会社 アイオー 様2019-06-15
用途:
バイク用品の取り付けに使用

驚くほど、すぐに錆びだらけに、、、黒塗装なのに、がっかりです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
黒色酸化被膜の商品は屋内環境での耐食性はございますが、防錆力は強くありませんので、屋外での使用でしたらステンレスなどを推奨いたします。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2020-07-04
用途:
小学生の木工 折り畳み椅子の部品 (交差脚の支点)
対象商品:
05520471

同時に使用するワッシャー、ナットに合わせた
ユニクロメッキ仕様が見当たらなかった

タル工房 様2020-06-23
用途:
思ったよりも
対象商品:
38622945

ヘッド部分が錆びます。
もう少し錆に強いとよいのですが。
純正だと、こんなに早く錆がでません。
このままだと工具で舐めたりして取れなくなる可能性がでてくるので。
ステンレス製に交換予定。

2015-06-28
用途:
バイクのマフラースライダーに!
対象商品:
38623033

バイクのマフラースライダー止めに使ってます。
なかなか町中ではみつからないのですが、ここにあってよかったです。

2016-08-05
用途:
車輪固定
対象商品:
38622997

結構硬そうなので安心して使える。

2015-08-25
用途:
バイク
対象商品:
38622997

送料がめちゃくちゃ高いね
びっくりした

2014-06-26
用途:
側車輪の軸として強度長さが希望を満たしていたので予備を含めて購入しました。
対象商品:
38623112

使用に耐え5000km使用しましたが、まだまだ使用できますが単価が安いので交換しました。継続して利用したいと思います。

2018-12-28
用途:
機械整備
対象商品:
05519665

機械の整備に使用します.これまでにも他のサイズを含め多数使用しており,使用に際して何ら問題は感じていません.

株式会社 試作工房 電 様2016-04-11
用途:
テーブル固定用
対象商品:
05520663

これはどこで買っても同じものなのでこんなものかと。
ただ、安いからいいのかな。

1人が参考にしています
2015-02-25
用途:
電動工具の欠損ボルトの代わり
対象商品:
05520085

純正ボルトとは頭の形状は多少異なるが、何ら問題なし。

2014-06-11
用途:
オートバイパーツ取り付け用
対象商品:
05520067

黒色で長さもちょうどよくて満足
もう少し小分けした数量販売があると良かった

2019-06-04
用途:
プレス制作に使うネジ
対象商品:
38622972

やっぱSCMネジはつよいナットはユニクロめっき使ってますが締めすぎてもナットが壊れることが多いと思います
機械製作にはこの手のネジが一番ですね

2019-03-27
用途:
椅子の 背もたれを 後退させるために使用
対象商品:
68905953

元々は 8ミリボルトでしたが 6ミリ4本でも 問題なく 使っています

2016-12-12
用途:
治具取付用
対象商品:
38623155

予定通り届き、特に問題なく使用出来ました。
又頼む予定です。

2015-10-18
用途:
クライミングホールドの固定
対象商品:
38623137

サイズがいろいろあり大変便利です。また利用します。

1人が参考にしています