- 用途:
- 機械の交換用に使用
- 対象商品:
-
05524802
問題なく安心して使用できます。また購入を考えています。
- 用途:
- 機械の補修
- 対象商品:
-
05524942
丁度欲しいサイズでした。品質も良く大変満足しています。
- 用途:
- バイクのメンテナンス時
- 対象商品:
-
05525292
文後すぐに届き助かりました。素早い対応に感謝いたします。
- 用途:
- 車椅子の部品交換
- 対象商品:
-
23441504
近隣でなかなか見つからない部品が購入でき助かります。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
-
05524705
安価ですか品質もよさそうで満足しています。次回も購入したいです
- 用途:
- レーシングカートのメンテナンス
- 対象商品:
-
05525335
コストパフォーマンス高いです。
材質は問題なさそうですわ。
- 用途:
- 車、室内のパネル固定に使用
- 対象商品:
-
05524933
見た目がよいが、ステンレスタイプがあれば尚更よいと思います。
- 用途:
- 組み立て
- 対象商品:
-
05525064
品質は良かったですね。
- 用途:
- 取り付け
- 対象商品:
-
05524967
満足ですが、屋外での耐久性は多分ダメでしょうね。
1人が参考にしています
- 用途:
- 花切鋏の要ネジ。
- 対象商品:
-
05525152
花切鋏の要ネジ交換品として使用、刃物研ぎ業をしています花市場に主張研ぎにいきますが花切鋏の要ネジ交換がたびたび有りようやく安心して仕事が出来嬉しく思います、メーカは販売不可ですとても喜んでいます有難う御座いました。
- 用途:
- 器機部品
- 対象商品:
-
23441565
届いた商品が半ネジだった。
半ネジならそのように記載しておいて欲しい。
- 用途:
- 撮影機材のパーツとして
- 対象商品:
-
05525545
デジタル一眼カメラの動画撮影機材の一つとして購入しました。カメラ保持リグのパイプエンドにねじ込んで ストッパーとして重宝しています。
近所のDIYショップでは取り扱いのないネジだったので ココで出会えて大変助かりました!!!
- 用途:
- ボルト締め付け
- 対象商品:
-
05524994
普通に使えます。
数年前に買った時は もっと大量でお得感があった記憶があるのですが。
- 用途:
- 修理用備品
- 対象商品:
-
05525152
迅速な納期対応、梱包、大変良かったです。今後もリピートを考えています。
1人が参考にしています
- 用途:
- 各部固定用
- 対象商品:
-
05525046
最近購入している同品には、錆止め(潤滑剤)が塗布されていない。
1人が参考にしています
- 用途:
- 金属の結合
- 対象商品:
-
05524994
高品質と錆止め処理がされていて大変満足しております。
- 用途:
- 機械取り付け作業
- 対象商品:
-
05525475
普通です。
- 用途:
- 器具の補修
- 対象商品:
-
05524811
ボタンボルトの六角穴と棒レンチの相性はピッタンコ!!ですばらしいです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 海外製ネジから交換用
- 対象商品:
-
05524671
粗悪な海外製の場合ネジ穴が最初からダメになってる場合がかなりあるため
この商品と交換していますが品質は最高レベルで六角穴を舐める等は発生していない。
ボンダス、WERA、PBのレンチでマッチするので質は六角穴は全く問題なし。
トルクをかけて六角穴が潰れる事も全くないため大変重宝しています。
ネジ部分も国内基準品なので交換用として安心して使用出来ると思います。
やはりパッケージに国産品記載があるためか信頼感が違うと感じました。
1人が参考にしています
- 用途:
- ボルダリングのホールド取り付け
- 対象商品:
-
05525475
出っ張りが少ないので、安全な感じがした。
1人が参考にしています