Cタイプ ハイアンカー(スチール)のレビュー

平均満足度 4.38 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ
サンライズ
78 / 税込 86
スチール製の1本売りです。 【用途】コンクリート用
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-24
用途:
倉庫のフレームの固定

コンクリートに穴を蹴て打ち込みました 小さいサイズなので打ち込みも容易でしたが、きちんと中で広がりました

有限会社魚利 様2024-07-26
用途:
タープ取り付け用のアンカーボルト
対象商品:
36694384

バラで数本買えて大変助かりました
価格も安くて良かったです

1人が参考にしています
2023-07-02
用途:
ポールの固定
対象商品:
36694454

ホームセンターでは、このサイズを置いている所が少なくモノタローさんではどのサイズでも揃うので助かります。それに安いです。

2021-09-07
用途:
コンクリートにしっかり固定
対象商品:
05833676

コンクリートにしっかり固定できました。特に気になるところはなさそうです。

2021-10-03
用途:
アンカー
対象商品:
05833694

ホームセンターで買うより安く、サイズが豊富なので助かります。

1人が参考にしています
2020-08-03
用途:
機械据付打設 リフター
対象商品:
36694366

引き抜き強度を考慮して、下荷重のテーブルリフターならば、これで十分。作業し易く、簡易的。安くて済む。

1人が参考にしています
2021-02-19
用途:
バイクのホイールベアリング交換に使う特殊工具の代用に
対象商品:
05833746

定番のホイールベアリング交換に利用。アンカーボルトにはたくさんのタイプがあるが、現在はこのCタイプが最もスタンダードなようです。なので一昔前までは見かけたボルトアンカー(スリーブ打ち込み式。製造会社により名称が異なるのがややこしい)は今では見当たらず、よってこのCタイプを使おうと購入。これは、当方のリサーチ不足に尽きますが、アンカーボルトもタイプにより、同じボルト径であっても下穴の径は異なるので要注意。Cタイプはボルト径と下穴径はほとんど変わらないが、ボルトタイプやグリップタイプはボルト径に対して下穴径が大きい。アクスル外径(≒ベアリング内径)の参考にするべきは下穴径です。結果、このCタイプのアンカーでは愛車のフロントホイールには爪の広がりが足りないと気付きました。残念ながら役には立ちませんでしたが、勉強代としては格安で、後日グリップタイプで対処し、無事に取り外し出来ました。資材は奥が深いです。買う前にきちんとリサーチしましょう(^^;)

2人が参考にしています
2020-05-22
用途:
機器の固定
対象商品:
05833703

2本しか使わないので1本単位で販売しているのは有難い。

2021-10-22
用途:
工場内の整備機器の固定
対象商品:
05833721

ネジ山部30mm、埋め込み深さ35mmだけで判断して注文してしまった為全長65mmのはずが届いた商品は90mmもあり、何故と思いましたが当方の確認ミスでした。アンカーボルトは現物を見ないと素人には分かりにくいですね。但し金額は注文後にホームセンターで同サイズと比較して分かったのですが、後の祭りで半分くらいでした。

1人が参考にしています
2019-06-29
用途:
バイク(モンキー)の後輪ベアリング抜き
対象商品:
05833737

本来の目的の使用法ではありませんでしたが、ベアリングに差し込んで反対側からドライバーで打ち込んで拡張させました。
上手くベアリング抜きが出来ました。
単品で購入できて良かったです。

1人が参考にしています
荒木 様2019-09-09
用途:
バイクのベヤリング外しに応用
対象商品:
05833676

なんら問題なく自分の使いたい用に使用でき満足している。

1人が参考にしています
2019-09-25
用途:
メンテナンス工事時
対象商品:
36694375

一般的なハイアンカー(スチール) です。適価で充分に使用できます。

栄進物産株式会社 様2017-08-03
用途:
テーブルの床固定
対象商品:
05833676

大変助かりました。
作業性もよくスムーズに施工できました。
また使わせて頂きます。

2017-07-19
用途:
ラジコンエンジンの小型ベアリングの引き抜き
対象商品:
36694341

ラジコンエンジンの小型ベアリングが固着していたので、コレをインナーリングに叩き込み、ナットを締めて引き抜きました。
小さいベアリングなら、プーラーよりはるかに有効です。

2017-09-11
用途:
機械の固定
対象商品:
05833746

何時も使用の物と何ら変わらず使用しました。また利用します。

スリーエイチ デンキ 様2017-01-11
用途:
エアコン室外機の架台金具をコンクリート面に取り付けるため
対象商品:
05833676

2.2kwエアコン室外機を取り付けるために使いました。二本しか使いませんでしたが、十分の能力があると思います。頭をしっかり打ちこんでおく必要があります。金づちより、ハンマーが打ち込みやすいです。

昭和電子株式会社 様2016-01-13
用途:
機械のアンカー固定に使用
対象商品:
05833755

バラ売りしている所が良い。

1人が参考にしています
2015-11-02
用途:
アングルをブロック塀に固定
対象商品:
36694332

見た感じでは細身で華奢な感じでしたが、完成度は文句なし。

2014-08-24
用途:
ベアリング抜き
対象商品:
05833703

安い。わざわざホームセンターにいかなくて助かる。

2014-09-26
用途:
設備の固定
対象商品:
05833755

使用上問題無し。1個から買えるので有難いです。