軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズのレビュー

平均満足度 4.84 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業
一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業台におすすめです。天板表面材のポリエステル化粧板は、平滑で耐汚染性に優れます。汚れても拭き取りやすくお手入れが簡単なため、検品・梱包・検査・仕分けなどの作業机におすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設、医療福祉施設などの安全性が求められる現場の使用にも適しています。天板サイズは15種類、間口2400mm×奥行1200mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板幅の広いサイズは長尺物を扱う作業に、奥行きの広いサイズは対面で向かい合っての作業におすすめです。色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。 【用途】軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-04-10
用途:
軽量試験機器の設置台として使用します。
対象商品:
06384944

非常にシンプルで清潔感を感じる作業台でした。近直で追加購入を検討したい品物でした。

1人が参考にしています
ヤマキタ水産 様2021-12-17
用途:
梱包作業
対象商品:
06384987

重さに強く、荷物をたくさん載せても全く心配がない。

1人が参考にしています
2020-12-13
用途:
趣味の機械工作、無線通信機いじり等
対象商品:
06385005

作業台に2台購入して3年、組み立てやすく堅牢です。後付の引き出しがあればと思います。

3人が参考にしています
株式会社ピーエーピー 様2019-06-14
用途:
内職作業時
対象商品:
88943014

しっかりした作りで作業員からも「作業がしやすい。」と評判がいいです。

1人が参考にしています
一般社団法人小さき花 様2019-04-10
用途:
簡易な作業
対象商品:
06384935

障がい者の方が利用するのですが、机の角が曲線になっているので、安全面で非常に助かります。

1人が参考にしています
2019-01-28
用途:
原料の量り取り、など
対象商品:
06384971

ぐらつきが少なく、汚れてもふき取りやす、大変重宝しています。

1人が参考にしています
株式会社 試作工房 電 様2019-02-04
用途:
作業用に
対象商品:
06384935

今回は90のを購入。がたつきが無くて使いやすいテーブルです。

2018-09-13
用途:
作業台
対象商品:
06384987

組立簡単で重いものをのせてもしっかりしてていいです。

1人が参考にしています
2017-10-08
用途:
荷作り
対象商品:
06384935

安定感がある。天板が硬いからキズが付きにくい。良い。

有限会社伸謄社 様2017-09-05
用途:
印刷物の封入作業
対象商品:
06384673

思ったより見栄えもよく、しっかりしていて使い勝手が良いです。

株式会社エニイワイヤ 様2017-08-30
用途:
チャンバー装置の設置台として使用
対象商品:
06384944

物は一般的な軽作業台ですが、組立良く+過剰包装も無いので
満足しました。ただ発送日を指定出来なかった事が・・・

神戸常盤大学 様2016-09-30
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
06384707

価格も廉価で、思った以上に満足なものでした。

2015-04-25
用途:
重量をテーブルに載せて少量ピッキング照合用として、使用
対象商品:
06384646

テーブルの角が直角になっていた方が良かった。
丸くなっているのでテーブルをあわせると隙間が出来てしまう。

2015-01-15
用途:
組立等の軽作業
対象商品:
06384996

今回は追加発注分で、昔から問題なく使っています。

株式会社オーケーレーザー 様2014-09-29
用途:
作業台として
対象商品:
06384971

組み立ても簡単で、しっかりしていますので安心しました。

2012-09-11
用途:
卓上工作機械の設置
対象商品:
06384971

重量100Kg近くの卓上工作機械を載せて使っていますが、全くグラグラ感がなく大変しっかりした作りです。
機械が稼働するとかなり振動がありますが、それでもまったく揺れません。

5人が参考にしています
2011-06-06
用途:
ショールームの精密機器展示用テーブルに使用。
対象商品:
06384971

以前同じシリーズの幅の狭い作業台を購入し品質、強度は確認済みの為、今回は安心して購入できました。今後も需要に応じて発注させていただきます。

2011-05-12
用途:
ショウルームの精密機器の展示台として使用しております。
対象商品:
06385014

精密機器の展示にも安っぽさや違和感が無く大満足です。高価で精密さを要求する機器ですので、強度重視で購入検討しましたが、シックな色も手伝い、高級感が感じられます。私は絶対お勧めの逸品です。

1人が参考にしています
株式会社末吉ネームプレート製作所 様2011-02-25
用途:
印刷室での、材料及び備品置き様
対象商品:
06384682

思ったより、丈夫に出来ており満足しております。
ただし、棚板が欲しくて、ホームページを探し、これかなと言う製品は見つけましたが寸法等が怪しく未だ購入しておりませんが、この製品の取扱説明書に、オプションとしての記載がありましたが、探すのに苦労しました。簡単に見つける方法があるかも知れませんが。製品購入時に棚板等オプションが有る物ついては、簡単に検索出来る方法があると助かりますが。

MonotaROからの回答

ご不便をお掛け致しまして大変申し訳ございません。
ご購入頂いた商品に対する棚板は
http://www.monotaro.com/p/0675/9523/
上記URLの商品となります。
こちらの商品に関しましては半面の棚板となります。
2枚で1面となりますので、ご注意下さい。
WEB表記に関しましては貴重なご意見として承り、今後の改善にさせて頂きます。
何卒よろしくお願い致します。