平型ビニルコードのレビュー

平均満足度 4.68 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
平型ビニルコード ELPA
ELPA
999 / 税込 1,099
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
34件中 21~34件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-05-29
用途:
自動車修理業
対象商品:
06614221

工場の屋内工事に使用しましたがホームセンターと価格があまり変わらないけど他の部品と一緒に頼みましたので買いに行く手間が省けて良かったです。

オールマリン 様2016-03-11
用途:
配線延長
対象商品:
06614246

もっと長い商品があれば助かります

2018-03-15
用途:
電気スタンドの電源コードの修繕
対象商品:
06614246

品質的には全く問題ありません。
今後も継続して使用予定です。

2015-10-08
用途:
電球に
対象商品:
09209313

ホームセンターより格安です!

2015-02-26
用途:
延長コード作成
対象商品:
06614246

全く問題なく使用出来ました。
15~25m位もあればもっと良いです。

2018-06-10
用途:
ACコードやコンセントの修理用
対象商品:
09209313

家電品は、コンセントを抜くときにコードを引っ張ったり、コードに足を引っかけたりするので、内部の導線が切れてしまう。

2015-05-20
用途:
交換
対象商品:
06614237

問題なく使用できます

2014-11-18
用途:
部品として
対象商品:
09209313

とても良いです。

2013-11-18
用途:
アンテナのワイヤーに。
対象商品:
06614255

ちょっと特殊な使い方ですが、
趣味のアマチュア無線のアンテナ線に使いました。
2本線を割いて1本ずつにしてつなぎ合わせて使いました。
そこそこ良いと思います。

2014-08-20
用途:
コード
対象商品:
06614237

安くてよい

2014-07-17
用途:
延長ケーブル作成
対象商品:
06614246

ノーブランドでも全く問題ありませんでした。
何百mも要らないので10m単位での販売を希望します。

2013-06-10
用途:
延長コード
対象商品:
06614246

延長コード作成の為に購入しました。
価格を考えると とても良いと思うのですが他の方も書かれているように20mや30mの設定が有れば ありがたいです

1人が参考にしています
2012-06-07
用途:
延長コード
対象商品:
06614246

コンセントタップとジャックを購入して、10Mの延長コードを作成しました。会社で使用するものなので、出来る限り安いコストで用意したかったので良かったです。20Mとか30Mとかあると個人的に良いと思いますが、買う人があまりいないかな。

2013-01-21
用途:
配線
対象商品:
09209313

普通のVFFです。
値段も見た目も普通