2016-04-23
- 用途:
- 小物の寸法測定
- 対象商品:
- 06720944
精度が悪すぎです。最初の0から1mmの目盛が0.7mmです(ミツトヨのノギスで測定)検品をしているのでしょうか?いくら安くてもこれはないでしょう。
検査の方法を確認された方が良いのでは?
MonotaROからの回答
ご意見有難うございます。
申し訳ございませんが、こちらの商品は販売を終了させていただきました。
2013-10-22
- 用途:
- けがき等の測定
- 対象商品:
- 06720953
300×25×1の差し金で25幅でけがく場合通常での品なら25mmの幅が使えますが26mm位あり使いかってが悪いです。目盛りもいい加減でへら代わりに使ってます。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。
エーワイ功芸 様2012-11-03
- 用途:
- 看板の取付時
- 対象商品:
- 06720944
壁等からの微妙な寸法を計る時などに使用してます。
腰袋に入れていると、よくなくなってしまうためリピート買いです。
落下防止用の紐などをつけて使用しようかと思ってます。
2012-05-18
- 用途:
- 計測、カッターを使用する際の定規として、など
- 対象商品:
- 06720944
他製造メーカーのものと大差なく、十分使える。
安いので、今後必要な時は、こちらで購入しようかとも思う。
2014-09-18
- 用途:
- 鋼材の切断作業
- 対象商品:
- 06720953
メーカー品と比べて遜色ありません。
もっと、長い商品も作ってほしい。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。
株式会社前田商店 様2012-01-23
- 用途:
- アルミサッシ加工及び細工
- 対象商品:
- 06720944
今まで使用ていた、他メーカー商品より始めて購入致しましたが、見劣りのない商品で、特に問題なく使用しておりロープライスで、助かります
1人が参考にしています
2013-04-11
- 用途:
- 部品等の寸法を測る、 ノギスまでは必要ない時
- 対象商品:
- 06720944
側面などの仕上げが少々バリがあり、イマイチですが、一応程度のビニールのケースがついてるし、価格を考えれば十分な商品です。
工具箱各々に一個づつ入れておこうと思って、ついでの時に買い増しする予定です。
1人が参考にしています