マグネットベースのレビュー

平均満足度 4.16 (181件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マグネットベース モノタロウ
モノタロウ
1,998 / 税込 2,198
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 【用途】耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
182件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-04-13
用途:
計測
対象商品:
06720987

普通

2014-03-13
用途:
機械組立時の並行調整、ロールの振れ検査
対象商品:
06720987

ミツトヨと比べてもそん色なしならば、価格的にお得感がある。

2013-10-26
用途:
旋盤や分割テーブル等の芯だしに・・・
対象商品:
06720987

マグネットベースの初期不良交換でワッシャを貰い、同時購入したMonotaRO ダイヤルゲージ 06731392 の固定がしっかり出来るようになり、測定が安定し楽になりました。
また、マグネット吸着力の方も交換前より強くなっていて、土台の安定性もアップしました。
多少?? 製品品質にバラつきがある感じです。
品質にバラつきが無ければ、他人にはお勧め出来る商品だと思います。
個人では、一度に複数使う事も無い商品かと思うので、追加購入はほぼ無いと思います。

1人が参考にしています
2016-10-02
用途:
マイクロゲージのマウントとして使用
対象商品:
06720987

かなり入念にさび止めがされていて、油でベタベタでした。その後の使用感は普通です。

2014-04-12
用途:
ゲージの固定
対象商品:
06720987

主柱のねじがすぐに緩む。

1人が参考にしています
2016-10-30
用途:
旋盤・フライス盤での計測
対象商品:
06720987

ダイヤルゲージを固定する部品(Φ8mm軸・M6ネジ)のΦ8mm軸が、短くて簡単に固定できない。
TRUSCO 注文コード:37313683
カネテック 注文コード:86224652
この2社と比べると、4・5mmほどΦ8mm軸が短い為、ダイヤルゲージを固定する時に、固定部分が外れてしまいます。
また、ダイヤルゲージをしっかり固定する為に力を加えると、固定ネジのプラスティック部分が破損しました。
代替品を探すように依頼しても、数ヶ月経っても回答がない。
ハンドルタイプM6ナットタイプを探してくれりゃいいのに、探す気が一切無い。
ダイヤルゲージを固定する為のシャフトを改善するかと思いきや、改善する気が無いみたいです。
1年以上使い続けるなら、MonotaROはただのガラクタです。
また、MonotaROは有償修理もしてもらえないので、長く使うならメーカー品の方が割安になります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
誠に恐れ入りますが、あいにく部品としての供給はさせていただいておりません。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

2012-07-16
用途:
ダイヤルゲージ、テコ式ダイヤルゲージに使用
対象商品:
06720987

テコ式ダイヤルは、垂直面に取り付けて使用しますが、自重で動いたりグラついたりすることなく、安定して使用できます、問題ない商品だと思います。

株式会社幸誠巧業 様2013-09-03
用途:
芯だし作業
対象商品:
06720987

使いやすい

2011-09-22
用途:
旋盤等の加工物の測定
対象商品:
06720987

ブランド品と比べても遜色ない使用感が得られ大変満足しております。

2016-04-14
用途:
自動車のブレーキディスクの振れ測定(ダイヤルエージ付けて)
対象商品:
06720987

購入してから最近初めて使用したら支柱部分のクロムめっきが沢山剥がれて落ちた。送られてきた製品はめっき不良品であると思われる。
調査して良品と交換して頂きたい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
初期不良のため交換させていただきます。
よろしくお願いいたします。

荒山プレス 様2013-12-19
用途:
プレス作業
対象商品:
06720987

長く使用すると支柱の、ネジが、緩んできてしまう。

2011-07-04
用途:
マイクロゲージでシャフトの振れ測定作業にゲージの保持器具として使用
対象商品:
06720987

安価であながら、しっかりした吸着力があり非常に良い。

2011-03-30
用途:
実験など計測機器の固定に
対象商品:
06720987

マグネットが少し弱い・・・
もう少しマグネットが強ければ良いかと思う。
シールがズレて貼られていて雑さが感じられる
錆防止の為かロッドに油が多量に付着しており
使用前にはウエス等で綺麗に拭いてからという作業が必要である。
防錆の為にこんなに油いるのか?
不満点改善点を書いたが・・・
この価格には驚きです。
価格を考えると納得できる商品である。

2人が参考にしています
2015-08-12
用途:
ダイヤルゲージを取り付けて、回転物の振れ確認
対象商品:
06720987

耐久性は、まだ不明です。

2013-01-14
用途:
木工機(丸鋸の平行度、鉋盤の刃高、鉋盤の盤傾き計測など)の精度測定
対象商品:
06720987

安価な製品ですが十分な働きで満足しました。

1人が参考にしています
ふなき 工房 様2011-01-18
用途:
k機械加工において芯出し、精度確認に使用
対象商品:
06720987

メーカー品でなくとも充分機能充分でコスト以上の製品です。

2013-06-20
用途:
センサーの固定
対象商品:
06720987

他メーカーのマグネットベースと使用に関して遜色ありません。
価格が安いので、再購入です。
全面の「MonotaRO」の表記がなければもっと良いのですが。

2016-02-26
用途:
足の甲とか指の高さを、測定に使ってます。
対象商品:
06720987

私の場合は、改善の必要なしですよ。

2013-05-03
用途:
センサーの設置ステーとして
対象商品:
06720987

強く締めすぎなのが原因だと思いますが、固定するためのノブのプラスチック部分が割れてきて固定力が落ちてしまいました。
蝶ネジで代用して今後も使ってみる予定です。

イートリム合同会社 様2013-05-30
用途:
センサー指示金具
対象商品:
06720987

マグネットベースのシャフトが12mmなので、シャフトなどは同一にしてある製品も出してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。今後の商品採用時の参考にさせていただきます。