マグネットベースのレビュー

平均満足度 4.16 (181件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マグネットベース モノタロウ
モノタロウ
1,998 / 税込 2,198
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 【用途】耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
182件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2010-10-14
用途:
罫書きと真だし
対象商品:
06720987

大変良い

2009-05-05
用途:
ポンプ-モーターの芯出し等
対象商品:
06720987

この値段でこの商品、良いですねー。しいて言えばon-off切替が勝手にoffになりビックリした事があります。

株式会社アーム精密 様2011-10-08
用途:
研磨加工の仕事ですが、主に定盤に置いた製品の厚みや平行度の測定、機械にセットした製品の傾きや高さ調整、加工後の平面度、垂直度の測定に使用しております。測定以外では、加工する上で電磁チャックを使用したくない時に製品を固定するマグネットブロックとして使用しております。
対象商品:
06720987

感想は、価格が安いので機能的な不安は、少しありましたが、締めつけた時の固定感がハッキリ出たのにはとても驚きました。改善点は、研削液、切削液などのミストは、プラスチックや接着剤に余り良くないそうで、締めつけ部分やON.OFFレバーの先が脆くなりやすくもし他社と同じ製造内容でしたら耐性改善が希望です。おすすめは、工作関連のマグネットは値段が高くその中で機能上必要な部分を考えて作られてこの値段はなんかうれしくなりました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見・ご感想ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

2011-11-01
用途:
ダイヤルゲージの固定
対象商品:
06720987

7個購入したうち 1個が欠陥商品でした。
マグネットが効きません。早い話が、ON・OFFスイッチが回りません。
全く回転しませんので、完全な欠陥品でした。
仕入れ時・出荷時には検品しないのでしょうか?
仕入先のミスで欠陥品が混入したのでしょうか?
全く不思議なくらい見事な欠陥品でした。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
より一層の検品体制の改善に努めてまいります。

株式会社宮本金属製作所 様2007-11-23
用途:
ダイヤルゲージの固定に使用。
対象商品:
06720987

安いし機能も十分だと思います。設置場所によっては、マグネットがもっと強力なタイプが必要ですが、フラットな場所では、十分です。

有限会社矢野製作所 様2007-08-14
用途:
プレス機械に取り付けるセンサーのベースに利用しています。
対象商品:
06720987

汎用性のセンサーにはもってこいの価格と吸着力で某マグネットメーカーの半額以下はありがたい。改善点と言えばもう少し強力なら尚ありがたい。

有限会社ヒラオカモータース 様2011-12-28
用途:
クリアランス測定など
対象商品:
06720987

普通です。

株式会社YMサービス 様2011-01-20
用途:
回転機械の芯だし
対象商品:
06720987

正直、この手の冶具はブランドにこだわっていない。マグネットさえしっかりしておれば・・・。
使用時は主柱を1/3程に切ります:回転時に回りに当たって一周出来ない。
枝が主柱より細いのは軽量のためにはイイかな:他メーカーも同じだが。
ただ、目的のためには短すぎるため2セット購入して継ぎ足していることもある。

有限会社片岡鉄工 様2010-07-04
用途:
機械加工時の芯出し等
対象商品:
06720987

吸着力には満足してますが、プラスチック製固定ネジの根本がある程度使用したら割れてくる。2本使って2本ともそうなったので、この部分の強度を何とかしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2010-11-23
用途:
測定作業
対象商品:
06720987

ONにするときは固く、ちょっとした事で触ると簡単にOFFになる。
マグネットベースは安いので落下してもまた買えばいいが、ダイヤルゲージはそうはいかない。簡単にOFFにならない様、切替レバーを工夫すべき。恐ろしくて使えない。不良品??

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
この商品は、ご購入後1年以内でしたら、返品もしくは交換対応が可能でござます。
お手数ではございますが、商品到着時に商品をご確認のうえ、不具合等ございましたらお問合せフリーダイヤルまでご連絡くださいますようお願い致します。

株式会社テクス 様2010-12-27
用途:
センサーの固定
対象商品:
06720987

安いし、他メーカー品と比べても
全く変わりなく使える。

2007-12-03
用途:
ダイヤルゲージをセットし測定用
対象商品:
06720987

使いがってがよい。

2011-02-10
用途:
除電ブローの設置に使用。
対象商品:
06720987

強度に不安があった為、ホルダーを製作し、マグネット台だけ使用しました。

篠野海運株式会社 様2011-05-13
用途:
軽度の芯だし作業
対象商品:
06720987

手持ちのダイヤルゲージがしようできない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この商品は、耳金付(耳金の穴径Φ6.5mm)のダイヤル
ゲージもしくは、
ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージを取り付け可能でございます。
何卒ご了承くださいますようお願い致します。

2010-10-02
用途:
エンジンの上死点出しに利用
対象商品:
06720987

市販の同等品を以前に使っていたのですが、使い勝手は同じで価格が約半分。大変コストパフォーマンスが高いです!

2010-11-02
用途:
エンジンの上死点出しに利用
対象商品:
06720987

通常使用上は何の問題もありません。コストパフォーマンスが非常に高いです。

株式会社トーシン 様2010-10-28
用途:
芯だし作業
対象商品:
06720987

普通

H&O 様2008-06-21
用途:
測定作業
対象商品:
06720987

極々普通のマグネットベ-スでした。
値段を考えると凄くお買い得! 壊れること無いと思うけど壊れたらまた欲しい一品

2008-02-27
用途:
ピックテストの保持。
対象商品:
06720987

マグネット部の取付けネジ部が、軸を手で締め上げただけでボウズになりました。当社でヘリサートを挿入して直して使用しています。
ネジ山数が少ない、材質の問題等が考えられます。
他の購入だれた方もネジ部の不安を指摘されています。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。取り付け金具のクレームは何度かご指摘頂き改善はしてきましたが、マグネット部とセンターポールの取り付けネジ部の件は今回が初めてなので製造元に確認して改善できるように取り組みます。

2008-04-04
用途:
旋盤への取り付け
対象商品:
06720987

マグネットベースの磁力が弱すぎる。
ON状態で簡単に手で外せるようではマグネットベースとして機能しない。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。吸着面の状況にもよりますが、通常簡単に手で外せるような弱い磁力ではありませんので、一度確認させていただきます。