VベルトB形 (レッド)のレビュー

平均満足度 4.55 (108件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VベルトB形 (レッド) バンドー化学
バンドー化学
1,698 / 税込 1,868
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
108件中 101~108件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-04-10
用途:
工作機械に
対象商品:
05802526

油が多少はねるためレギュラータイプのものはすぐだめになってしまいました
使い始めたばかりですが調子よさそうです

2011-01-13
用途:
機械に使用します
対象商品:
05802246

農機具用のLBシリーズを取り扱っていただけると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。
なお、メーカー違いになりますが
FA・メカニカル部品 > ベアリング・伝導機器 > ベルト>農機用Vベルト(オレンジ、SⅡ)カテゴリにて
農機用VベルトLB形を取り扱っておりますので、是非ご利用下さいませ。

東白川製材協同組合 様2013-06-28
用途:
機械の駆動用
対象商品:
05802246

今までスタンダードを使用してきましたが、直ぐに破損してしまう状況が続いていました。機械屋さんのアドバイスでレッドを購入してみました。まだ、使用していませんが、効果に期待したいです。

2014-09-16
用途:
農業機器交換用
対象商品:
05802176

コンバイン脱穀への伝達用でしたので、ややベルトの弾力性があり過ぎて、脱穀部の掃除のための開閉時にベルトはずれ対策として、なじむまで注意が必要でした。

2014-11-07
用途:
既存部品の消耗交換用
対象商品:
05802553

4本がけで使用するため、4本購入しましたが長さが合わずテンションがバラバラです。
後日メーカ情報で、長さの揃ったマッチドセットがあることを知りました。
注意書きを入れていただきたい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
表記につきまして、検討させて頂きます。
なお、マッチドセットのご指定につきましては、モノタロウでは承っておりません。今後販売するかどうかにつきましては、検討させて頂きますが
現在のところは未定でございます。
何卒ご了承くださいます様お願い致します。

2010-11-16
用途:
コンバインに使用
対象商品:
05802815

格納点検をしてみたら1年使用でスリップ痕はないのにパックリと裂け目があり今にも切れそうに...
同じバンドーでもSA、SB、SCと同等の品質ではない感じがする。

MonotaROからの回答

SA,SB,SCシリーズのベルトは標準Vベルト(B形)と比べて厚さが薄い農業機械に適しております。
お買い求め頂きましたVベルト(標準)は、農業機械用ではない為、ご使用の環境によっては耐久性に差が出てくる場合がございます。

株式会社オオケン 様2010-03-18
用途:
空調機駆動部分
対象商品:
05802745

B903本発注し取り付けしましたが。内1本の長さが3~4ミリ長く、駆動させるとバタつきを起こしました。品質の管理に問題があるのでは。
1本追加発注しました。

MonotaROからの回答

このベルトの許容範囲は3~4ミリ位ですが、商品を送って頂いて確認いたします。

株式会社オオケン 様2010-03-17
用途:
空調機駆動部分
対象商品:
05802745

B903本購入したが、内1本の長さが3ミリ~4ミリ長く(表示は90)
使用したところこの1本の回転がばたついたため別途1本購入した。
商品の品質管理に問題あり。