バンコード丸ベルト#480(橙色)のレビュー
- 用途:
- レコードプレーヤーのゴムベルトに
- 対象商品:
- 06347616
φ1mmが欲しかったが1.5mmで代用。3回作ってやっと丁度いい長さになった。
30cmも使ってない...10mは多すぎです。継ぎ目が切れさえしなければ長持ちしそうな材質です。
- 用途:
- 駆動機器の製作用
- 対象商品:
- 06347625
商品自体には耐久性もあり満足だが、手配した品物の長さが不足していることが度々ある。
バンコードは径が細いほど弾力性があるが、引っ張った状態(テンションがかかっている状態)で長さを測って小売されているようで、納品物の長さにバラつきがある。
10mを注文すれば+20cmほどで裁断するとの説明だったが、過去に購入した品物の2割の頻度で長さ不足であった。
もちろん規定の長さで納品いただくことが多いが、今回は3品全て長さが不足。
最初に全体の長さを測る購入者は少ないと思われますが、品物が規定の長さを満たしていないことは大いに不満。
連絡を入れても何ら対応いただけないことも不満。
ご意見頂きましてありがとうございます。
メーカーに要望をあげさせていただきます。
また、今後の参考にさせて頂きたいと思います。
- 用途:
- オーデイオ製品の修理
- 対象商品:
- 06347616
30年以上前のオープンテープデッキのベルトが経たり部品を探していたが秋葉原のベルト屋も閉店していて困っていたところ御社のベルトを見つけ交換したところ具合がよく新品同様になりました。ただ10M単位で注文なのでもう少し短いのが有ると良いと思います。
- 用途:
- 映写機ゴムベルト代替交換
- 対象商品:
- 06347695
丸ベルト3.5mmφ注文に対して実測値3mmφでした?ベルト加工は熱接着は容易ですが、出来れば冶具が必要か?少量のカット売りがあれば良いと思います。
残り分保存の耐用年数が?資源の無駄になるかも?
- 用途:
- 小型機械の開発
- 対象商品:
- 06347616
数百円で買えるものもあるのに何でこれだけ10M以上なんでしょうか。
試作機を作るのに必要で買いたいけど指を咥えて見ていますが
まだ買っていません、この出品の方法は異常です。
試作機ゆえに数種類の径が欲しいけどこれじゃー他で買うしか無いのです。
面倒なのはわかるけど割高でもいいので1Mとか3Mとか切り売りしていただきたいです。
品数を揃えるだけで買う立場のことを考慮しないのが欠点かなと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。
- 用途:
- 家庭用衣類乾燥機のドラムドライブベルトφ5交換
- 対象商品:
- 06347731
元のものより大分柔らかいベルトでしたが、その分いい加減なテンションで張ってもしっかり伝動されてます。
治具代わりにスナップリングプライヤとゴム被覆クリップ、加熱は安物スパナをガスコンロで炙ったものを使いました。
10mで10台分以上あるので保守用としては、割高でもm単位で販売して欲しいものです。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- ミニボール盤のベルト
- 対象商品:
- 06347677
2007/8/13付のレビューを見たので、今後バンコードベルトを作る方への参考になればと思いこれを投稿する気になりました。
φ3×10mmとφ4×10mを購入。
任意の長さに切った接合部両端をそれぞれ挟みベルトの接合部がずれないように保持し、またこれを押して接合するためにスライドできるようにした治具を作りました。この治具はφ3~10mmのベルトを保持できます。
最初に4mmのベルトをこの治具にセットしてからカッターの刃を赤熱して両端接合部を溶かして接着させました。接着後このベルトの接着時間は10時間位そのままにして置くと完全であるという、ある仕様書の記事を見たのでその通りの時間が経ってからカッターで接着部の盛り上がりを削っていた所、あえなく剥がれてしまいました。再度今度は両手指で両端を持ち小型のガスバーナーで良く溶かしてからずれないように接着し、そのまま2~3分保持します。その後に手を離しても大丈夫なので、接着部の盛り上がりを少し溶かしてから水で濡らした指先で押さえるように馴らして修正します。もう押さえていることもなくそのままにして置きます。私の場合は30分位してからボール盤にセットして使用しましたが、もう剥がれることなく使用できました。
特別なノウハウや技術は不要です。要は治具が在ろうが無かろうが接着部分の溶かし具合だけで簡単できれいに接着できます。私の作った治具は在った方がもちろん便利に使えますが、点火したまま置いて両手を使えるミニガスバーナーと手だけで十分接着可能です。治具を作った私のあの苦労は何だったのだろうか?。