デジタルはかり SLシリーズのレビュー

平均満足度 4.41 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルはかり SLシリーズ A&D
A&D
8,998 / 税込 9,898
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA) 【用途】研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
合同会社プラネタリウムワークス 様2025-03-29
用途:
機材の質量測定

いままで旅行スーツケース用の吊り下げ式を使っていましたが、こちらに変えて表示が安定するようになりました。

エフズ合同会社 様2024-10-28
用途:
防水
対象商品:
02009856

見やすく使いやすい。夏場外気温度高くても使える。安物は文字化けして使えない

日本ナノフィルター株式会社 様2023-09-06
用途:
フェライトの試作合成に使用しています。
対象商品:
02009822

フェライトの試作合成試薬の微量計量に役に立っています。

2022-06-07
用途:
実験用
対象商品:
02009856

乾電池なのでどこでも使えるのが便利。
他の実験室から借りて使っていましたが、使用頻度が増えたので買い足しました。

2人が参考にしています
2019-06-19
用途:
塗装作業時
対象商品:
02009865

使いやすくていい。また画面が見やすくて
測りやすい。

株式会社イーズ 様2019-09-02
用途:
冷媒回収量の質量測定
対象商品:
02009856

移動用に使用している。軽くて使用に際し使いやすい。
移動用ケースが欲しい。

1人が参考にしています
2019-02-25
用途:
種々の計量
対象商品:
02009856

種々の品の計量に使用しています.価格が安価のため,この機種を選定しました.このシリーズで,1g単位で計量できる秤は出来ないでしょうか.もう一桁測定できるとたいへん助かるのですが.

MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。
同じようなタイプですと
SL-Dシリーズ SL-2000D が1g 単位になります。
ただ、ひょう量は、2000gになります。
https://www.monotaro.com/g/00013128/
よろしくお願いいたします。

JAあいち経済連 様2019-04-21
用途:
一時計量時
対象商品:
02009856

コンパクトながら20kgまで計量できるので使いやすい。

株式会社エコファースト 様2018-07-23
用途:
弊社製品の性能確認試験時の重量測定
対象商品:
02009856

測定用精密機器だと思いますが、大きな工具箱に入れて宅配便で送っています。全く問題なしのタフさで、すでに20台以上購入しました。

1人が参考にしています
2018-04-26
用途:
主に食材の重量を測るのに使います。
対象商品:
02009856

コンパクトで置き場所にも困りませんし、良いと思います。

2018-04-23
用途:
食材
対象商品:
02009856

改善する必要は認められない、使い易いし持ち運びも簡単です。

2018-04-21
用途:
魚の料理
対象商品:
02009856

使い勝手もいいし、持ち運びもしやすいし、特に問題なし

2017-04-28
用途:
ウレタン防水時
対象商品:
02009856

ケースがついてると嬉しいです。
その他はだいたい満足してます。

2016-11-19
用途:
野菜の箱詰め
対象商品:
02009856

表示速度に非常に満足なのですが耐久性がないのかな。
2年で0点が安定しなくなり使えなくなり買い換えました。
調整は簡単にできるのかな?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
お問い合わせ頂きました上記商品の仕様につきまして、
下記メーカー窓口までご相談頂きます様お願い致します。
-----------------------------------
●A&D
TEL:0120-514-019
よろしくお願いいたします。

2016-09-30
用途:
商品の計量
対象商品:
02009856

オートパワーオン/オフが切りかえれるので良い

広和工業有限会社 様2016-06-14
用途:
塗装作業時
対象商品:
02009856

2台目の購入です。重量、メモリの大きさ等使いやすさが良いです。

2015-11-13
用途:
材料の計量
対象商品:
02009856

材料の計量に使用しています。単一電池6本使用のため若干重さが気になります。
使用年数が経つと電池の重さで電池ケース内で接触不良が起こる場合があります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

有限会社鶴生館 様2015-07-29
用途:
調理(お米の計量)
対象商品:
02009856

生産者や調理業者の間では非常に有名な製品だと思います。
それくらい製品の性能は折り紙つきなので、細かいことは言うまでもないと思いますが、しいて言えば調理環境では水や粉が飛び散りやすい訳ですが、水や粉が付着しても掃除がしやすく清潔に保ちやすいという特徴があります。
私がネットで探した中では、ここが一番新品を安く提供していました。
そして納品も迅速です。
私の場合は注文日の翌日に出荷され、翌々日に届きました。
毎日の仕事で使っている物が壊れてしまったのですが、対応年数が長い製品なので余分な買い置きもない状態だったので、納品が注文して2日目と言うのは本当に助かりました。

1人が参考にしています
2015-09-21
用途:
食品の製造に使っています
対象商品:
02009856

食品の製造に使っています 丁度良いですね

崇和堂株式会社 様2015-11-30
用途:
郵便物をはかる
対象商品:
02009865

とても便利で、良かったです。