ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプのレビュー
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
ユーテック銘板 様2025-01-14
- 用途:
- 機械のFANの交換
製品番号で検索でずばりの商品があったので助かっています。
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様2023-04-01
- 用途:
- 換気ファン交換
- 対象商品:
- 00538167
防災監視盤のファンか異音がし始めたため、清掃したが改善されず。
固定ネジと配線コネクタを外して、付け替えるだけで簡単に交換できました。
交換後、とても静かになりました。
2021-04-13
- 用途:
- 庫内ガス攪拌
- 対象商品:
- 00538501
安定した性能を維持していると感じます。不燃性の庫内ガスを循環させる目的で使用していますが、ある程度の耐薬品性があるようで、他の廉価製品もありますが本製品を選んで使用しています。
2020-01-06
- 用途:
- 水式空気清浄機に
- 対象商品:
- 00538264
cmk2wlさんのお勧め品ということで、自作の水式に使用。もう4年になりますが、ノントラブルで元気に回ってます。素晴らしい製品ですね。壊れたらまた同じものを買います。
1人が参考にしています
2018-12-24
- 用途:
- 温室のヒーター用ファンの交換
- 対象商品:
- 00538221
長年使用している温室のヒーターファンが水没で錆固着していまい、急遽代替品として購入しました。旧品の電源ケーブルは圧着端子でしたが、この品はコネクタ端子でしたので半田付けで対応しました。また、風向きが逆でしたがファン付け方を裏返しにすることで対応可能でした。
2018-07-24
- 用途:
- トイレファン交換
- 対象商品:
- 00538447
防湿タイプですのでトイレファンの交換に使いました。
リピートになります。
以前近所の設備屋さんで注文したらユニットで15000円ほどかかってしまいましたがこれで十二分です。
次も買います。