深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.83 (166件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
369 / 税込 406
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
167件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-17
用途:
バイクハブベアリング
対象商品:
00328036

とてもなめらかでいい買い物したと思います。予備で4ヶ買っておいて正解でした
配送もとても迅速に対応していただきありがとうございます。
また何かあったとき宜しくお願い致します。

2021-11-16
用途:
農機具
対象商品:
34729782

コスパがよく、品質も問題ありません。安心して使用できます。

2021-06-05
用途:
バイクのホイールベアリング交換に使用
対象商品:
00328106

カワサキのZZR1100フロントホイールベアリングに引っ掛かりが出てきたのでこちらの商品で交換させて頂いたら動きがスムーズになりました。
安価ですぐ届きました。
また使いたいと思いました。

2021-07-23
用途:
スクーターメンテ
対象商品:
00327896

ギアボックスの全てのベアリングを新品に交換できました。新車時のパフォーマンスになりました。

2021-01-17
用途:
除雪機の走行用として
対象商品:
00328036

除雪機の走行関連のベアリングが崩壊したので修理用に使用しました。
純正のお値段が3倍位するのでとても助かりました。

2020-09-25
用途:
二輪の修理
対象商品:
00328036

有名メーカーの商品を納期が確実でわりあい安く購入できるのがいいですね。海外製のベアリングの交換で購入しました。

1人が参考にしています
Cat's Box 様2020-09-03
用途:
バイクのホイールのベアリング交換
対象商品:
00328036

個数、品番も間違いなく届けていただき、問題なく使用できました。

ケアカム 様2020-09-16
用途:
バイクの消耗品交換
対象商品:
00327826

5万キロも乗っていると知らぬ間に劣化してくるようで、ためしに交換してみたところ駆動系がとても静かになりました。

2020-08-17
用途:
フルクラムホイールのメンテ用
対象商品:
00327826

安価なフルクラムホイールにはTOYOの6001-SR2が純正装着されていました。
型番を調べると他社製品も数多く選べますが、さほど値段も変わらないので信頼のNTNベアリングで組直し、すこぶる快調です

3人が参考にしています
2021-04-16
用途:
ビューエルの整備
対象商品:
00328106

純正品と比べて、しっかりとしたメーカー品で、安く買えて最高です。

2021-05-15
用途:
dトラホイールベアリング

問題なし、純正に比べて安くて今後こちらで買おうと思っています。

株式会社C・H・K 様2021-03-13
用途:
エンジンOH その他機器修理
対象商品:
00327826

いつも利用させて頂いてます。
一流メーカー品なので安心して使用してます。

2020-05-17
用途:
ZZからLLUへの交換
対象商品:
00328176

グリースもれによるベアリングの寿命で交換。
フリクションロスが有ってもモーターに若干余裕は有ると
考えLLUに交換しました。
交換直後で結果は出てませんが、連続運転しないきかいでOKだと思います!

明星鉄工有限会社 様2020-02-20
用途:
手作り装置の回転部分用
対象商品:
00327826

スムーズな回転とリーズナブルな価格なので、
思い通りの装置が出来ました。

2020-04-06
用途:
模型の動力機構に利用します。
対象商品:
00327826

発注通りの商品でしたが、両側接触ゴムシール仕様は、転がりが悪いことが商品を見てわかりました。結局後で、非接触ゴムシールタイプを再発注しました。私の発注ミスですが、両側接触ゴムシールライプは転がりが悪いことを記載して頂けると有難かったです。早い送付には大変満足しています。

3人が参考にしています
2020-01-23
用途:
バイクメンテナンス

KDX125
タイヤ交換に合わせてハブベアリングも交換しようと購入。
安心のメーカーの商品が安く手に入れられるので助かります

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-02-18
用途:
バイクのホイールベアリング
対象商品:
00328036

トライアルバイクのリアホイールに使用しました。純正部品で頼むと何倍もするので助かります。

2020-10-23
用途:
畦草刈り機の補助車輪 修理
対象商品:
00327896

注文してすぐに届きました。安く購入でき助かりました

2019-11-12
用途:
草刈機のメンテナンス
対象商品:
00327966

快適に使えるようになりました
翌日すぐ届くにはいいですが配達時間が指定できればさらにいい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-01-30
用途:
BOSCH のオービタルサンダー 0 603 309 738 の修理
対象商品:
00327896

騒音も消え好調です。ベアリング交換自体は結構簡単にできました。