深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.83 (166件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
369 / 税込 406
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
167件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
かねとく工房 様2019-10-29
用途:
10インチテーブルソー軸受け
対象商品:
00328106

交換後1年近くが経過するが特に問題なし。朱色のシールが確りしているようで、信頼性を感じる。

2019-06-24
用途:
メンテナンス時
対象商品:
00327966

どうしても水や油に触れる部分に使用しているため、小さな部品をけちると結果的にトラブルになるため信頼できるメーカー品を購入しています。
200個まとめて購入し、50個ほど交換で使用しましたが製品のバラツキもなく大変満足しております。

2019-05-22
用途:
バイクのホイールメンテナンス
対象商品:
00328036

NC30のフロントホイールベアリング交換で購入しました。
末尾のアルファベットが違うものですが、全く問題なく使用できます。
タイヤ交換の都度、気軽に購入できる価格なので、リピ確定です。

イレブンエンジニア 様2019-04-25
用途:
車高調のスプリングシートの補修用ベアリング
対象商品:
00327756

もともとはメタルの非接触シールで、防水性が低く砂利などの影響をうけていて、半年程度で動きが悪くなり異音がしていました。
ハブベアリングでもLLUを使用して実績があるので、防水・防塵性の高いこのタイプを選びました。
半年程度後に点検しましたが、動作に問題は全くなく良好な状態をキープしています。
金額も安く納期も早いので満足です。

2019-01-09
用途:
オートバイのホイールベアリングに
対象商品:
00328106

純正品に比べ圧倒的に安く済み助かります。他の方のレビューも参考にさせていただきました。満足しています。

2019-02-04
用途:
機械への組込み部品
対象商品:
00328386

間違いの無いメーカーなので当然問題なし。
安いメーカー品もあるが、内のような少量生産では数十~数百円でリスクは負えない。

2018-11-04
用途:
ピストバイクのハブに
対象商品:
00327756

非接触タイプのベアリングがついていましたが、空転時にゴリゴリ引っかかる感じが出ていたので交換。
よくあるむき出しのベアリングを押し込んである構造のハブで、1~2年も使うと水が入ってしまうようでリテーナーに錆も出ており、こちらの両側接触タイプにしてみました。
手で回した際のするするとした軽さはなくなりますが、慣性でちゃんと回り続けます。自転車のハブは人間の体重を乗せて転がるものなので街乗りでベルであれば大した差でもないでしょう。実際デメリットは感じませんし、耐久性を考えればメリットが大きそうです。
1年ほどほぼ毎日使っていますがコリコリした感じも出ていません。

2人が参考にしています
CreativeWorks 様2019-01-23
用途:
自転車用の3本ローラ台のローラのベアリングのリプレイスメント用途。
対象商品:
00328106

工作精度・初期の回転の滑らかさ共に流石のNTNです。複数購入したが、製品のバラツキもなく、全く問題ない。安心して使用できた。耐久性は今の所不明だが、以前に交換した際にもデフォルトで組み付けられていたモノよりも明らかに長寿命であった。信頼できる。

岩手オーディオサービス 様2018-08-21
用途:
うるさいディスクグラインダーのモーターベアリングメンテナンスに使ってみました。
対象商品:
00327826

動作異音が大きくなってきたので交換してみました。
ついでにべベルギヤも掃除し、グリスアップもしてみました。
かなり騒音レベルが下がり大満足です。

2018-05-18
用途:
刈払機のギアケース修理
対象商品:
00327756

刈払機のギアケースから異音が出ていたため、内部のベアリング3個を交換するために購入しました。異音がなくなり快調に草刈できました。他に刈払機が3台あるので、また購入したいと思います。

1人が参考にしています
2019-07-09
用途:
機械の修理に使用
対象商品:
00327826

ベアリングメーカーのためまったく安心して使用しています。使用に当たり異常はまったくありません。

2018-08-16
用途:
オートバイ用ホイールのメンテナンス
対象商品:
00328106

おかげさまで、注文後素早く入荷し大変助かりました。今後も宜しくお願い致します。

東洋グリーン株式会社 様2018-06-12
用途:
機械部品に使用
対象商品:
00327826

長年購入していますが、機械本体に取り付けても不具合は無いので良い商品だと思います
ほぼ欠品もないので助かっています

有限会社アルテクふじわら 様2018-05-05
用途:
農機具の修理
対象商品:
00327826

必要な数量だけ送っていただけるので無駄がないし、何より迅速なのがありがたいです。

2019-03-01
用途:
メンテナンス
対象商品:
00328386

価格、品質共に大満足です。
手元に届くのも非常に早く助かりました。

2018-06-25
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
00328036

安くても精度等はまったく問題ないので、毎回購入してます。
表面処理等でもっと錆びずらくなれば言うことなしです。

山田電機ゴム工業所 様2018-06-06
用途:
機械部品の製造、修理に活用。
対象商品:
00328036

規格部品なので、安心して使用しています。補充に気をつけています。

2018-07-05
用途:
NSR250R メンテナンス
対象商品:
00328036

ホイールベアリングの打ち換え用に発注しました。
欲しいサイズが1個単位で買えるのでありがたいです。

2018-04-03
用途:
オルタネーターのオーバーホール
対象商品:
00327756

純正品とは仕様が違う事は解っていて購入。自己責任で使っていて、目的の改良もできて満足です。

2018-12-27
用途:
ローラー軸の交換に使用しました。
対象商品:
00327826

メーカー品なので安心して使えます。値段も安く良い商品です。