深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.83 (166件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
369 / 税込 406
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
167件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-14
用途:
ベアリングの中で最も多方面に活用されている
対象商品:
00327756

ベアリングの中で最も多方面に活用されている
Goodです。

2018-02-18
用途:
バフの軸受け
対象商品:
34729773

購入時に、型番の詳細な説明があり、大変助かりました。

2018-02-02
用途:
自転車のRハブのシールドベアリングの交換用
対象商品:
00327826

自転車のRハブのシールドベアリングがこのサイズですが両側接触ゴムシールタイプは通常なかなか手に入られないのでこちらから購入でき大変助かります。純正はNACHIですが、試しにNTNを使ってみたかったので本製品にいたしました。

1人が参考にしています
昇正工業株式会社 様2018-10-02
用途:
草刈機のベアリング交換
対象商品:
00327966

種類が豊富で助かります。
問題なく使用しています。
消耗品ですので安くて助かります。

村秀丸 様2020-01-27
用途:
アンカーウインチ修理
対象商品:
00327966

アンカーウインチのモーターのベアリング交換で使用しました。問題ありません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2017-06-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
34729773

こちらは、田舎で売っている店が近くに無く、助かります。また、注文します。

2017-07-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00327826

DIYで深溝玉軸受けを交換しました。
「アマチュアベアリングプーラ」などを使うと簡単に交換できます。

2012-07-17
用途:
自動車の駆動部
対象商品:
00327756

安いので頻繁に交換できます。

2017-05-29
用途:
機械修理
対象商品:
00327896

ZZが良品だったのでLLUも試しに購入。この安さなら買いやすくて助かります。

Boon 様2018-01-29
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
34729782

使用に関しては不満はないですし不具合もなく、又購入したいです

2017-08-21
用途:
農業機械の修理
対象商品:
00328036

コンバインの足廻りの修理に使用しました。安く入手出来て有難いです。

2017-06-28
用途:
バイクのホイールベアリングとして
対象商品:
00328106

傷んだベアリングと交換したことにより、性能が向上しました。

カネコ・エンジニアリング 様2017-01-17
用途:
自動車部品として
対象商品:
00328246

製品自体はNTN社製ですので、元々安心しているので、それ以上の期待も評価もありません。
ただ、自動車メーカー純正品よりは低価格なのが良いです。

2017-10-22
用途:
軸受けの交換部品として
対象商品:
00328456

NTNのこの商品がこの価格で手に入るとは、助かっています。

2018-03-16
用途:
バイク
対象商品:
00328036

安く買えたよかった。また次回も購入したいです。。。

2017-03-29
用途:
アマチュアの交換時に交換している。
対象商品:
00327756

もう少し安くまとめ売りが有ればありがたいと思います。

2017-03-20
用途:
バイクのベアリングに使用
対象商品:
00327966

バイクメーカー純正部品より遙かに安いです。製造メーカー指定出来るのがいい。

2017-10-23
用途:
トライアルバイクのホイール
対象商品:
00328036

まだ交換していませんが、安定の品質です。商品もすぐに届くので安心です。

福本エクステリア 様2017-08-15
用途:
趣味でバイクのホイルベアリング交換に使います。
対象商品:
00328036

まだ使用は、してませんけど、お値段が純正品の3分の1で買えるのが,うれしいですね。また利用したいです。

2017-08-07
用途:
メンテナンス時
対象商品:
00327826

純正より安い商品ですが、問題なく使用できてます。
又、利用したいと思います。