深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.83 (166件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
369 / 税込 406
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
167件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-10-14
用途:
NTNなので安心して購入しました
対象商品:
00328386

品物はNTNで問題は有りませんが1~2個でもいつもの部品屋よりも安くすぐに入るので今後継続購入(型番は違いますが)するよう考えを変えて行きます

2019-01-05
用途:
kawasaki 98ZZR1100
対象商品:
00328106

フロントホイールのメンテナンスに使用。問題なく走行しています。

2017-07-05
用途:
バイクKLX250のリアホイール用
対象商品:
00328036

わざわざ高い純正品を買うより安く購入できるから助かる。こういうのは汎用品で充分。

有限会社 大栄電機 様2016-08-10
用途:
電動機の軸受け
対象商品:
00328106

性能が安定していて、安心して活用できる。

2016-07-17
用途:
ドライブシャフトサポートベアリングに使用
対象商品:
00328176

いつも倍近い金額で普通のお店に注文していましたが、格安で入手できました。困ったときのモノタロウ頼みに最近なってきました。

2016-06-23
用途:
ホイールベアリング交換
対象商品:
00328176

ゴムシールを一旦取り外し、洗浄後グリスをお気に入りのと交換して組込みます。
もう充分です。

1人が参考にしています
2016-04-23
用途:
オートバイの整備
対象商品:
00328036

ホイールベアリングは消耗品なので、安くて精度のあるNTN製品が便利だと思います。高いものではないため、定期的に交換することが大切だと思っています。

有限会社大洲スズキ販売 様2019-07-01
用途:
自動車整備
対象商品:
00328036

メーカー品ですので使用にまったく問題ありませんでした。

2016-03-21
用途:
二輪車のホイールベアリング交換
対象商品:
00328036

パーツリスト上の型番とは違うのですが、純正同等品として使用しています。
NTNですから、信頼して使用しています。
おそらく中身は同じものだと思うのですが、純正品と比較して、値段が安くて助かります。サイズが有ればこちらのサイトでまた購入します。欲を言えば、もう少しサイズ展開をしていただくと助かります。

有限会社一楽 様2021-08-04
用途:
フアンコイルの送風モーターの軸ベアリングの交換
対象商品:
00327896

今までのベアリングが湿気の為に余り長く使えませんでした。ので今回はゴムシール形式にしてみました。強運転じに少し音が聞こえます。使ううちに接触面が馴染んで音が止まるのではないかと思います

2016-04-13
用途:
トライクの車軸に使っています
対象商品:
00328316

中国製のデフギヤー野菊受けに使っているが交換後20000キロ走っても調子よく長持ちしている

2016-03-10
用途:
経年経過で交換
対象商品:
00327756

使用品は特に問題ありませんでしたがオーバーホール時に同時交換しました。今のところ問題もなく動作しています。

2016-05-15
用途:
自家用修理
対象商品:
00328036

商品は満足していますが、小物商品は抱き合わせしないと送料が無料に達しなく、今必要となると地元のお店に駆け込んでしまいます。

2019-05-01
用途:
バイクのベアリングに使用
対象商品:
00327826

以前から同商品使用しておりますが、全く問題ありません。

2016-03-09
用途:
オフロードバイクのホイール
対象商品:
34729773

純正はシールの非接触タイプでしたが、防塵・防水といった観点からこちらにしました。回転ロスは感じられませんね

2016-08-24
用途:
整備
対象商品:
00328036

問題なく使えるし値段も手ごろで良い。

武田ファーム 様2015-12-22
用途:
スノーモービルのスプロケットの軸受け
対象商品:
34729773

地元の資材屋なら1000円で取ってくれるベアリング。特殊サイズも安く買えて嬉しいです。またリピートします。

2020-01-14
用途:
機械修理
対象商品:
00328176

除雪機のオーガーに使用。使用感に問題ありません。継続して使用し状況を見守りたいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2016-06-30
用途:
マルケジー二 マグ鍛 レストアで
対象商品:
00328106

ntn製で全く問題無し。打ち替えの時に又リピートします

2015-11-27
用途:
バイクのハブベアリング使用
対象商品:
34729782

特殊ベアリングで、探苦労しました。できれば、車種別パーツリストもあれば調べる時に助かります。

1人が参考にしています