深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.79 (330件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
319 / 税込 351
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
330件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-09-11
用途:
S2000のテンショナープーリーの部品交換
対象商品:
00332132

テンショナープーリーASSYで交換するより大分安価に交換できました。
油圧プレス必須ですがね。

2022-05-31
用途:
卓上旋盤のカウンターシャフトの修理に使用
対象商品:
00331992

安心の国内メーカーですね。問題なく使用できました。

2021-07-30
用途:
自動車整備

一流メーカー品であり安心感がある。当然問題なく使用していて、価格も安いため気軽に交換できるため、予防整備で早めに交換してトラブル防止にもなっている。

2021-06-07
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00332202

先ずは、敏速かつ丁寧な対応が大変ありがたかったです。お客様を待たせることなく対応できました。また商品も大変良かったです.ありがとうございました。

1人が参考にしています
2021-11-18
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
00332132

商品の到着が早いので生活用品と一緒にいつも頼んでいます。

2021-07-22
用途:
メンテナンス
対象商品:
00332272

PCX JF81のファイナルギアケース内のベアリング。単価の高い純正の代替品として使用。安心のNTNです。当方の環境では全く問題ありません。

バイパスホンダ株式会社 様2022-04-18
用途:
オートバイの修理
対象商品:
00332132

すぐに届いて非常に助かりました商品、梱包とも問題ありませんでした

2022-04-29
用途:
バイク用
対象商品:
00331992

バイク用の消耗パーツとして
定期的に交換しています。

ピコリーヌ 様2021-05-16
用途:
経年劣化による交換
対象商品:
00332062

3万キロを走ったので予備的に交換です。純正部品より安くて満足です。

1人が参考にしています
佐藤工業 様2021-08-24
用途:
バイクホイールに使用
対象商品:
00332132

ホイールに使用しました、純正品と比べてもかわりありません。

2021-07-04
用途:
自動車整備
対象商品:
00332132

純正部品の1/3の値段なので、少しでも劣化の兆候があれば気軽に交換出来て助かっています。

2021-07-05
用途:
一輪車の車軸の交換
対象商品:
00332132

一輪車の車軸は、思いのほかガタが来るもんですね! 安価で良く交換しています。

2021-08-20
用途:
スクーターのホイールベアリングに
対象商品:
00331922

信頼のおけるNTN製にしました。交換前に比べ走行時の抵抗が減ったように感じます。

1人が参考にしています
2021-09-10
用途:
劣化のため交換
対象商品:
00332062

純正だと価格が高いため社外にて交換。
有名メーカーなので安心です。

2021-08-02
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00332412

特別感じところもなくスムーズに機械に取り付けできました。また次の機会にも使いたいと思います。

2021-07-09
用途:
コンプレッサーメンテナンス用
対象商品:
34729791

定番の品質で文句などありません。1個入りの箱不要かも。

2021-06-19
用途:
バイクのホイールベアイングとして
対象商品:
00332062

BANDIT250のフロントホイールベアリング用に使用。NTNなので何の問題もありません。

2021-07-05
用途:
除雪機整備
対象商品:
00332202

値段も安く、NTNベアリングなので安心して使用出来ました

2021-04-04
用途:
TLR200のフロントハブベアリングとして使用
対象商品:
00331992

純正は片側シールだがこれは両面シール。安心して使用できる。

1人が参考にしています
2021-12-20
用途:
農業機械のメンテナンス
対象商品:
00331992

納期が早くて大変助かりました。製品も梱包も良い状態で問題なく使用できました