深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.79 (330件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
319 / 税込 351
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
330件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-10-02
用途:
スクーターのフロントタイヤの交換部品として。
対象商品:
00331992

近所のホームセンターにも同じ物が売ってるのですが、やはり他の部品もあるし、モノタロウさんなら品質も確実なので、ベアリング類も他で買う選択が無いです。

松浦祐介 様2020-08-17
用途:
マジェスティ125
対象商品:
00331992

マジェスティ125パーツ交換の為に購入しました。どのくらいの耐久性があるかわかりませんが純正よりもお安くたぶん同等品くらいだと思います。

2020-04-16
用途:
アッパーシートのベアリング交換に
対象商品:
00332202

消耗品ですが、雨や埃にさらされる部分なので、ゴムシール形を選びました。NTN製なので、耐久性に期待したいところ。

2021-01-28
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
00332132

他社製品に素晴らしい物もありますが、通常使いには十分だと思います。純正品の半値以下です。

2020-03-22
用途:
バイクのホイルベアリングとして使用
対象商品:
00331992

電動バイク・ジーム・リート-エスのフロントホイルに使用、問題なく取付、使用できました。

ギモケクリエティブ 様2020-01-27
用途:
セロー225W95年式ホイールベアリング交換
対象商品:
00332062

純正パーツより安価でしかもベアリングにシールがしてあるので
異物混入とグリース劣化がしにくいと思いこちらをセレクトしました。
サイズもぴったりで問題なく使用できます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2021-01-11
用途:
VT250スパーダ用
対象商品:
00332132

社外品ではありますが、問題なく使えます。
安価で助かります。

瀬戸山製茶 様2020-03-11
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00332132

NTNが安定してて使いやすいです。
接触シールでゴミも心配ないです。

2020-01-23
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
00332062

KDX125
タイヤ交換に合わせてハブベアリングも交換しようと購入。
安心のメーカーの商品が安く手に入れられるので助かります

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-04-20
用途:
車いすの車輪の交換に使用します
対象商品:
00332202

年に2回くらいのペースで交換します。畑の中を車いすで歩くので錆て動かなくなります泥水等ですぐダメになる為交換で対処しています

2019-12-13
用途:
メンテナンス
対象商品:
00332132

テンショナーのベアリングだけを交換しました。純正テンショナーの1/10の値段で交換でき、音も静かになり大変満足しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-11-22
用途:
自動車整備一般 プーリーのベアリング交換用
対象商品:
00332132

純正品としてサービス部品の設定が無かったので同等品のこちらを利用しました。問題ないと思います

2020-11-30
用途:
洗濯機の主軸ベアリング交換に使用
対象商品:
00332342

ZZタイプのベアリングと比べセットし易く比較的時間もかからず交換ができた。

2020-02-25
用途:
竿の糸巻き機のベアリングに
対象商品:
00332062

糸巻き機の作成の為、購入させて頂きましたが非常に使い勝手が良く購入正解でした!

2020-01-13
用途:
ホイールベアリングに使用
対象商品:
00332132

純正は片側シールタイプだったが両面シールに。
女優する全てのバイクのホイールベアリングにNTN。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-10-05
用途:
車の修理
対象商品:
00331992

使いやすくとても良かったです
これからも必要なときに注文させていただきます。

2020-01-30
用途:
BOSCH のオービタルサンダー 0 603 309 738 の修理
対象商品:
00332062

騒音も消え好調です。ベアリング交換自体は結構簡単にできました。

2019-12-02
用途:
トラクターのロータリ軸受けに使用します。
対象商品:
00332412

水の中で使用するとシール無しタイプは錆等で良く壊れていましたので、今回シールタイプを使用することにしました。

2019-10-28
用途:
トラクターの修理に使用しました。
対象商品:
00332412

土埃がひどい環境なのでシール付きを購入しました。寸法も問題なく組付け後の動作も申し分ありません。今後も交換部品はこちらで購入したいと思います。

1人が参考にしています
Cat's Box 様2020-09-03
用途:
バイクのホイールのベアリング交換
対象商品:
00332062

型番の間違いなく届き、問題なく使用できて満足です。