深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.82 (158件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
419 / 税込 461
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
159件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-02-28
用途:
バイクの車輪軸受
対象商品:
00333952

バイクのメンテナンスで使用しました。純正部品を使うより安価で助かります。

2019-08-28
用途:
C90ホイール
対象商品:
00333812

押した時、惰性の時、なんか抵抗を感じる
両側接触のせいかなと思った

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2016-12-23
用途:
除雪機
対象商品:
00334092

純正品となんら変わらず、問題なく使用できています。

2016-08-23
用途:
自動車部品の補修用
対象商品:
00333882

自動車のエアコンアイドラープーリーベアリングの補修で使用しました。
純正部品の場合、ASSY供給で高価なため、今回、ベアリング単品のみ交換しました。
結果、費用としては純正部品の約4%に抑えられました。

1人が参考にしています
2016-02-16
用途:
オートバイのホイールベアリングとして使用
対象商品:
00333812

流石NTN安心の品質です。安価で超おすすめです。

1人が参考にしています
2016-02-11
用途:
モーターの軸受け
対象商品:
00334232

やっぱ、NTN.NSKのベアリングは安心して使えます。

1人が参考にしています
2016-07-24
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
00333882

純正品より安くてかつ日本製、満足です。ちなみに純正品は、台湾でした。

1人が参考にしています
2016-11-01
用途:
代掻きハローの軸受け用に使用
対象商品:
00334162

発錆対策でオープン型から変更。今季は油漏れ等なく使用出来た。

2016-01-14
用途:
オートバイのホイールベアリング
対象商品:
00333952

海外製品から交換しました。抵抗が全然違います。さすがNTNといったところです。

2015-11-29
用途:
バイクの駆動系に使用
対象商品:
00333812

ヤマハのバイクの駆動系OHに同一サイズだったので購入。
純正は台湾製で国産で安いこちらの品は良かったです

2016-09-29
用途:
バイク ホイールベアリング交換用
対象商品:
00333812

既に3,000km走行したが、非常にスムーズ。

2016-02-08
用途:
愛車のベアリング交換
対象商品:
00333812

愛車のベアリング交換 国産の信頼感

2016-06-28
用途:
軸受
対象商品:
00334302

今のところ問題なし

1人が参考にしています
2016-05-21
用途:
自動車修理
対象商品:
00333952

サイズが豊富にあってとても良いです。

1人が参考にしています
2015-08-30
用途:
バイクホイールのベアリングとして
対象商品:
00333882

NTNですから、品質に問題のあるはずもありません。
バイクのホイールに使用しましたので、LLUタイプを選びました。純正品として出ているベアリングと比較して半値以下で購入出来ました。
これからも、NTNベアリングを注文しようと思います。パーツリストで、ベアリングの品番をみて、LLUタイプのものを選べば大丈夫です。

1人が参考にしています
2016-04-13
用途:
バイクのホイールベアリングに使用
対象商品:
00333952

純正品より安価ですが使用して特に問題はありません。ゴムシール付なので選びました。

1人が参考にしています
2015-06-24
用途:
バイクのベアリング交換
対象商品:
00334022

今回、モノタロウは初めての利用でした。
まずは商品の価格にビックリ!バイク屋さんで買うよりもだいぶ安い、そして送料も安い!
商品の発送もスムーズですぐに手元に届きとても満足しています。

2015-10-04
用途:
オートバイ用
対象商品:
00334022

フュージョン用に購入、純正部品だと高いのでこちらで購入。入れ替えましたが問題なく使用出来てます。

株式会社C・H・K 様2015-09-30
用途:
二輪エンジンオーバーホール、その他機械修理
対象商品:
00333882

もう何度もリピーターで100個以上購入していますが、安心のNTN製品が格安で購入できるので助かります。
以前はNTNの営業所から直接購入していましたが、MonotaROさんの方が断然安いです。

2016-02-09
用途:
農機具の軸受け
対象商品:
00334162

全く問題なく使用しています。純正品と比べて安いのが助かります。

1人が参考にしています