深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.82 (158件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
419 / 税込 461
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
159件中 141~159件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-01-13
用途:
バイク ホイールベアリング交換
対象商品:
00333882

純正品だと高額になりますが、NTN製でサイズも合っているので、問題なく使用してます。

2013-04-15
用途:
バイクホイールベアリングに使用
対象商品:
00334092

問題なし。欲を言えばもう少し価格を下げていただければ助かります。

2013-12-13
用途:
ハブベアリング
対象商品:
00334092

純正よりかなりお安いので交換時は何時もここで注文しております

2013-11-18
用途:
ホイールベアリングとして使用
対象商品:
00334022

純正より安いので規格サイズのベアリングはいつもこれです。

2013-03-22
用途:
バイクハブベアリング交換
対象商品:
00333882

使用上全く問題なし。スムーズに回転します。純正品と比べ、お安くてとてもいいです。

JET SPORTS R.P.S 様2013-10-16
用途:
水上オートバイのジェットポンプの軸受け
対象商品:
00334022

何の問題もなく使用出来ました。この値段にも超納得です。

2014-06-29
用途:
自動車修理
対象商品:
00333812

商品には満足しているが、当日出荷とあるのに届いたのは二日後。おかげで仕事の段取りが狂いました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2013-05-14
用途:
産業機械部品として
対象商品:
00334022

普通にベアリングとして 問題なく使用しています。安くて助かっています。

2013-09-06
用途:
主に自動車部品に使用
対象商品:
00334232

水がかかるので、防水効果が有る為満足している。

2011-05-08
用途:
バイクのホイールベアリングとして
対象商品:
00333952

純正も同じタイプのシールドベアリングで供給されるようになり、価格は1000円を超えます。この価格なら大満足です。

1人が参考にしています
2013-10-08
用途:
回転型砥石
対象商品:
00334022

今まで何度か交換して使ったけれど他のNTNとかと変わらず使えました。

2008-10-01
用途:
オートバイのハブに使用しました
対象商品:
00333882

サイズなどが同じなため使用しましたが音・振動がしません!とてもよい商品です!

2人が参考にしています
2013-04-18
用途:
自動車用オルタネーター&動力用モーターに使用
対象商品:
00334162

温度及び環境に厳しい状態で使用してもお客様に苦情などいただいた事がまだ無い。

2011-05-05
用途:
バイクのホイール
対象商品:
00334022

メーカー純正品!何の問題もなし。

1人が参考にしています
2013-04-24
用途:
ハブのベアリングの交換用
対象商品:
00334162

問題なく使用できてます、値段も納得、消耗品ですので、また、購入します。

オートショップゼロ 様2007-10-16
用途:
オートバイ マグホイール用のホイールベアリングとして使用。
対象商品:
00334092

ベアリングのガタやゴー音がピタッと無くなります。 やっぱり信頼できるメーカー製が一番ですね。

2012-12-16
用途:
バイクのホイール
対象商品:
00333952

ノーマル部品と同じメーカで、値段は1/3くらい。
ベアリングはノーマル部品は頼めないですね!

2009-02-22
用途:
2輪車のホイールベアリング
対象商品:
00334162

安くて満足です。
可能であれば、片面シールド等のラインナップもして頂けると助かります。

1人が参考にしています
田唐工業 様2006-07-09
用途:
旋盤の修理
対象商品:
00334232

部品の交換をしたら騒音がなくなった。