深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.76 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
559 / 税込 615
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
58件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ヤジマワークス 様2019-04-01
用途:
機械軸受けメンテナンス
対象商品:
08987693

NTNさんのベアリングなので品質も安心です。
なお、指定品番を1個から発注できますので、保守部品の在庫を持たなくても済みますので助かります。
しかし、品番によっては表示納期よりも長納期になりましたので、余裕をもった発注をされた方が無難です。

2019-10-18
用途:
メンテナンス時
対象商品:
00331161

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

1人が参考にしています
2018-09-02
用途:
自転車ハブのベアリング交換
対象商品:
00330915

自転車ハブEASTONの交換に使いました。EASTONのハブは、片面接触、片面非接触に見えるシールの色が片面づつ違いますが、このベアリングで十分でした。問題なく交換後3,000KM以上走れています。次回交換もこのベアリングにします。

1人が参考にしています
2018-04-10
用途:
ジムニーK6Aベルトテンショナーに使用
対象商品:
00331317

ジムニーK6Aベルトテンショナーに使用今回まで気付かずにLLBを使ってたのですが、正海はこちらでした。かなり末尾のアルファベットで性質が変わるので検索時に参考にできるように説明文を添えてもらえると助かります。

3人が参考にしています
2018-02-26
用途:
JA22Wのテンショナー
対象商品:
00331317

ジムニーJA22W(平成8年)のテンショナープーリーのベアリングの代用として使用。純正品はアッシーで高額なので、ベアリングだけ交換。カシメルのに勇気が要りますが、安くあげるには良いと思います。
異音もなくなり快適です。

1人が参考にしています
2017-07-09
用途:
バイクKTMのメンテナンス
対象商品:
00331161

バイクKTMモタードのフロントタイヤのアクセルシャフトを通すベアリングがこの規格のを2つ要しました。安く上がり助かりました。

2017-09-12
用途:
機械の駆動部
対象商品:
00331317

シール性が良く作動も問題なく確かな製品で安心して使えます。

2017-04-10
用途:
ベアリング交換
対象商品:
00331116

在庫していて、すぐに送ってもらえるのでありがたい。

有限会社大洲スズキ販売 様2019-07-01
用途:
自動車整備
対象商品:
00331116

メーカー品ですので使用にまったく問題ありませんでした。

1人が参考にしています
2017-04-10
用途:
バイクのメンテ。
対象商品:
00331116

水や汚れが入らないので、長持ちで安心して使えます。

2016-11-14
用途:
JB23ジムニーのテンショナーベアリングに
対象商品:
00331317

テンショナーベアリングの打ち替え用ベアリングに使いました。
ハンマーと木っ端があれば、交換できるのでかんたんでした。
安くていいです。

1人が参考にしています
2016-10-14
用途:
機械の部品として
対象商品:
00331362

品物はNTNで問題は有りませんが1~2個でもいつもの部品屋よりも安くすぐに入るので今後継続購入(型番は違いますが)するよう考えを変えて行きます

マックトレードサービス 様2016-05-08
用途:
クーラーコンプレッサーのマグネットプーリに2個使用し取り付け完了しました。
対象商品:
00331213

配送がとても早く助かります。

2016-03-09
用途:
オフロードバイクのホイール
対象商品:
00331064

純正タイプのC3も注文できるのですが、今回はあえてのスタンダートのギャップ。シールタイプで別のグリスを入れました

2016-03-29
用途:
交換用
対象商品:
00331064

問題なく使用できました。

2016-02-07
用途:
ジムニーJB23 テンショナー
対象商品:
00331317

純正部品より安価

大日本自動車整備 様2015-12-27
用途:
整備作業
対象商品:
00331317

純正品と変わりなく使用できるのでお客様にも満足して頂いてます。

2021-08-12
用途:
キャリートラックの修理
対象商品:
00331317

ベルトテンショナーでベアリングを打ち換えて使用しましたが半年後焼き付いてしましました。スズキ純正品とは全く耐久性が異なります。

1人が参考にしています
2015-10-08
用途:
車の修理
対象商品:
00331317

安心の国産メーカーで全く問題なく使用できます。

2016-03-02
用途:
農業機械
対象商品:
00330915

普通に使えて問題無し