パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズのレビュー

平均満足度 4.64 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
58件中 41~58件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-07-13
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02096972

以前にも使用した事があり問題無

2014-06-11
用途:
温室内の作物高温障害を回避する為に、サーモスタット連動のミストファンの設置に使用。
対象商品:
02096945

今回購入の電磁弁はまだ稼働していませんが、以前購入した電磁弁は、水熱源のヒートポンプにおける通水ON-OFF制御に使用し、コスト面および作動面で満足しています。
リード線がもう少し長ければありがたいと思います。

2014-04-12
用途:
水耕栽培の水道給水用
対象商品:
02097164

作動時の音が バチ!と、うるさい
かなり大きな音です。
20m離れた所でも、聞こえます。

2014-07-07
用途:
センサースイッチを介して手水鉢へ給水の自動化
対象商品:
02096945

今の所問題なく作動しています。

OASISビル 様2013-09-09
用途:
噴水ポンプの制御
対象商品:
02096981

喫茶店舗に使用している、噴水ポンプに使用しました。タイマーと連動させ、店舗の営業時間に合わせて噴水が動作するように設定しています。既存配管に組み込むため、取付時はソレノイドの部分を取り外して取り付けました。そのままでは背が高くて他の配管に干渉し、取付不可能でした。もう少しコンパクトになれば、もっと用途が広がると思います。電源ケーブルも1mぐらいあれば、延長しなくて便利だと思います。耐久性はわかりませんが、今のところ安定して動作しています。

有限会社アグリサービスかなぎ 様2013-05-22
用途:
ハウスの灌水
対象商品:
02097252

安価で使用しやすい。改良としては、リード線をもう少し長めにして欲しい。

有限会社加茂川タクシー 様2014-01-03
用途:
自動潅水装置
対象商品:
02096963

耐久性があり満足している。

2012-11-29
用途:
機械冷却用配管
対象商品:
02096954

本品の部品として
ADK11-15A-H-AC-PD-KIT
の取替も頻度が高いので
取扱願いたい

ボデーショップ タケチ 様2013-09-10
用途:
太陽熱温水器
対象商品:
02096945

24時間タイマーと併用で毎朝30分だけ給水するようにしています。今までは毎日バルブを開けたり閉めたりしていましたが開けるのを忘れていたり、閉めるのを忘れてお湯がぬるくなったりで毎日の手間が大変でした、6月に安価な物を購入して使用していましたが、うまく作動せずコンセントを抜いたり差したりするとカチンといって流水するので交換をお願いするとこの機種は製造中止されているので返金しますとのことで価格は以前の倍しましたがこちらを購入、現在は調子良く作動しています。

2012-11-18
用途:
給水制御用
対象商品:
02096997

急ぎ必要の為(土曜日、日曜日を挟む)注文したところ月曜日には入荷したので助かりました。
使用感想は取り換えがスムーズに行える事と丈夫です。

2013-08-27
用途:
蒸気用
対象商品:
02097191

メーカー品の中では一番廉価。寿命に関しては、他のメーカー品と同じくらいです。

1人が参考にしています
2012-10-26
用途:
潅水ホースの元締めに使用しています。
対象商品:
02096945

ホースの破裂もなくなり大変助かっています。無線リモコンにて遠隔操作でコントロールしています。

2012-06-11
用途:
苺栽培の灌水設備に使用
対象商品:
02096963

注文の翌日届いた。急いでいたので大変助かりました。灌水システムへ接続後の機能性も100パーセント満足です。

1人が参考にしています
2013-07-24
用途:
コインタイマーと連動した課金式シャワールーム
対象商品:
02096945

去年直動式の安価な電磁バルブでテストシステムを作るも不具合多発でこちらのバルブに交換。
交換後はまったく問題なく稼動しています。

2人が参考にしています
2012-04-03
用途:
ろ過装置の加温の為、給湯器の運転・停止用として
対象商品:
02096981

従来甲南電機を使っていますが、今回CDKを使ってみました。価格メリットあり、性能も遜色ないようです。

1人が参考にしています
2011-11-19
用途:
太陽熱温水器の給水配管に設置。24Hrタイマーにて自動給水。
対象商品:
02096945

寒くなりand陽が短くなって、つい給水を忘れることもなくなった。
本器はオリフィス径も大きいので流量十分。

株式会社千葉整流器 様2012-02-13
用途:
客先での現場工事
対象商品:
02096981

小型なので取り付け易い。
ただCKDの電磁弁は100Vと200V間違えて買うと、後からコイルのみを購入するはめになる。
まあ安価だからいかたないかな。

シャルマン西大島 様2012-08-17
用途:
庭木の自動散水
対象商品:
02096963

良い以前のK社の同規格品と比べて電源の接続が簡単で故障が少ないように思う。