ポリウレタンチューブのレビュー

平均満足度4.61(76件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポリウレタンチューブ モノタロウ
モノタロウ
ポリウレタンチューブ
¥179~/税込¥197~

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。【用途】一般空気圧配管に。

76件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-09-11
用途: エアー機器の補修材
農・林・水産業

まず第一にコスパの良さ、そして使用感は他の製品と遜色はなくとても満足です。できればカット販売のサイズに、もう少し選択があったほうが良いと思う。

1人が参考にしています
2026-08-10
用途: エア装置の保全に

通常使用しているエア装置のホースが一部破損してしまったため、補修のために購入しました。発注当日に発送になるので非常にありがたいです。品質も問題ありませんでした。

2026-11-17
用途: 現場用
製造業

金額が安くて現場で性能もよく使いやすいと好評でした。

2026-07-24
用途: タイヤチェンジャー・エアホース交換

タイヤチェンジャーのエアホースが、経年劣化で数か所割れたので交換しました。 ホースは、規格品なのでサイズ選びさえ間違えなければ問題ありません。

2026-04-17
用途: 電磁弁とシリンダーの接続
株式会社須藤オルガン工房 様

ナイロンチューブと比較して柔軟性に富んでいるため、狭い場所での配管に使う。 最近のニップルはプラスチックを使っている(以前は黄銅)ので常時曲げが掛かるとひび割れを生じることがある、時にはOリングを押して空気漏れになることもある。
 このチューブに交換して解決できた。

2人が参考にしています
2026-06-17
用途: ブレーキのエア抜き
サービス業

ブレーキのエア抜きにつかいました。曲がりやすく軽いのでとりまわしが便利でした。お値段もリーズナブルです。

対象商品 : 65419376
2026-06-16
用途: バイク自動車のメンテナンス用
運輸・通信業

エアーホースの延長用に購入しました。空気圧とエアブロー程度の使用で2:kg程度圧を掛けて問題無くしつかり作業出来ました。

対象商品 : 65419428
2026-05-03
用途: バイクの修理
運輸・通信業

古いバイクの水漏れで使用。純正品が廃盤なのでこの商品を代用しました。長さを合わせてカットしホースバンドでしっかり固定。交換後200キロ程走行したが、今の所問題無しです。

2026-05-27
用途: 屋外散水用チュ-ブとして使用
その他業種

3年使用したらダメになる。耐久性なし。屋外でも使用できるようにしてほしい。

対象商品 : 65419665
2026-02-19
用途: 現場作業
製造業

現場で問題なく使用しました。間に合って良かったです。リピート確定です。

対象商品 : 65419367
2026-01-07
用途: タイヤチェンジャー
有限会社 辰巳総業 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤチェンジャーのエアー配管取り回しに使用。
この長さで安価な為、予備としてすぐに使える手元にある環境を作れたことが何よりです。

2026-08-13
用途: 装置の連結
株式会社Air 様(建設業・工事業)

とても使いやすくお手ごろな値段で良い。他メーカーと見た目や使用感は変わらないので大変助かります。

2025-10-22
用途: オートドレンの排水用として使用

オートドレンの排水用として使用しました。
この用途ですと有名メーカーと違い無く、十分使用できました。

2025-10-21
用途: DIY

工具の先端保護や、釣り用品の細いものの保管等等、本来の使用目的とは違うかも知れませんが、自分なりにDIYの時に使っています。

2025-08-29
用途: エアホースの補修

エアシリンダーを使ったシャッターのホースが定期的に摩耗するので交換補修しています。
注文後すぐに届くので助かっています。
品質面の不満も特にありません。

2025-08-15
用途: 配管接続時
株式会社エステー工業 様(サービス業)

このポリウレタンホースは耐久性がありエアーのほかにも使えるのがうれしい。

2025-07-21
用途: モデルガンのメンテナンスキットとして

様々な種類が揃っているので、欲しかったものが入手できて本当に助かりました。この商品はどこを探してもなかったので有難いです。

2025-11-25
用途: エアー配管

小さく巻いて梱包してるので巻癖が強いですが安価なので良いです

2025-07-04
用途: エアツールの配管に使用
製造業

Webカタログに必要寸法が記載されていますので、選定において問題はありませんでした。

2025-04-14
用途: エアー配管と水配管に時々使用
竹光株式会社 様

計装用エアー供給に使用しています。10年前から使用していますが問題なく使えます。冷却水も低圧でかつ温水で無ければ使えています。