超硬ロングホールソーのレビュー

平均満足度 3.05 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超硬ロングホールソー HYUN JIN
刃先には耐久性が優れた超硬チップを採用。従来のハイスホルソーでは切断することが出来なかったステンレス等の難削材も簡単に切ることが出来ます パイプ又は曲面に穿孔が可能です。 【用途】ステンレスパイプ、鋼管、銅管等、曲面形象の穴あけが便利です 厚さ4.5mm鋼板、ステンレス板、銅板、アルミニウム板などを手軽に穿孔します
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社小栗製作所 様2014-06-16
用途:
手摺等の端末のザグリ加工
対象商品:
06715064

大変重宝していますこのまま継続して販売してほしいです

2013-09-26
用途:
32mm鉄板の穴あけ
対象商品:
06715335

鉄板32㎜を二か所貫通させました。
それ以上は使ってませんが、まだ使えます。
ホールソーも65㎜という事もあり切削時間が掛りました。
チップ自体は日本製に比べると弱いです。

九州エンジニアリング 様2013-05-04
用途:
銅パー板厚10mm-18φの穴をドリルで18カ所あけていました。
対象商品:
06714863

回転が速いためか3個目で刃が割れました。

1人が参考にしています
徳留電気 様2011-04-02
用途:
ステンレス板の穴あけ
対象商品:
06715186

薄いステンレス板なら問題なく使用できます。
ステンレスフードの厚み1.2mmにも使えました。

2010-11-03
用途:
電工作業でアルミ天上が厚さ5Cm位あるのでロングホルソーでなければ 作業出来ないので重宝しています。(特殊な天上です)
対象商品:
06714942

切り込みも最高に良いと思います。このくらいの価格でもう少し長めの製品が有れば最高です。

有限会社ジャッキアップ 様2013-12-02
用途:
t4軟鋼穴あけ
対象商品:
06715195

ゴミ以下です。穴開く前にセンタードリル折れ、チップが3つ飛び材料を無駄にしてしまった。

2人が参考にしています
2011-01-11
用途:
アルミ部品の加工
対象商品:
06715064

穴の加工が綺麗に出来た。

2012-07-05
用途:
鋼管穴開け  厚み 2.4mm
対象商品:
06715177

歯が欠けやすい。10程穴あけしたが、半分以上のチップがなくなった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

2011-07-11
用途:
トンネル内の面導水に穴をあけるために使用。
対象商品:
06714985

真ん中のドリル部分が長すぎる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2008-01-17
用途:
床・壁面配管貫通部の穴空け
対象商品:
06715003

木用ではないので、使用中刃部に目詰まりはあるものの、穴あけに問題はない。
ホルソーに凸部が無いので、最後まで貫通でき重宝しています。
価格も安いので助かります。

藤原電気水道株式会社 様2012-03-23
用途:
鋼管穴開け
対象商品:
06714933

歯が欠けやすい

TAI-AN 様2007-10-12
用途:
環境試験器のケーブル孔設置(ステンレスの穴明け)作業。
対象商品:
06715335

価格と性能には満足してます。しかし、タッピングスプレーを使用し頻繁に使うと刃持ちも穴あけ速度も当然善くなるので必需品です。

2011-04-26
用途:
ステンレスパイプの穴あけなど
対象商品:
06715003

SUS304t1.5に穴あけを試みましたが、一つ目でほとんどの刃が欠けてしまい
作業が終わりませんでした。鉄のパイプは試していないのでわかりませんが、
SUSへの使用は控えたいと思います。

bp.aim 様2011-02-23
用途:
鋼板の穴あけ
対象商品:
06714985

使用してすぐセンター出しのドリルが折れ、ドリルを変えて再度、使用したらすぐチップがほぼ全部折れた、結局穴は1個しか空けられなかった、やはり日本製のものが間違いないです。

1人が参考にしています
丸野設備 様2011-04-13
用途:
配管の穴あけ
対象商品:
06715335

センタードリルが空回りして使い物にならない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

株式会社 安蒜ラジオ店 様2010-12-31
用途:
電工のsusプールボックスの穴あけに使用
対象商品:
06715134

低価格の割に 使用頻度に耐えている。最初はパンチャーの代わりに大急ぎで買ったのでパンチャーが来るまでのつなぎで2~3回使えればいいや程度で見たいたのが 国交省仕様のプールボックスの穿孔も20回くらいは使えている。他のレビューを書いた人のと使い方が違うのか割合 もっている

2010-10-29
用途:
鉄パイプ穴あけ
対象商品:
06714976

使用するに値しません。ボール盤にセットして一個目の穴あけでセンタードリルが曲がってしまいました。もちろん下穴はあけています。時間を無駄にしました。日本製の物を使用するのが間違いないです。見た感じ、刃のろう付けもだめだと思います。二度と購入しません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます

2008-09-21
用途:
冷凍車の断熱ボデーに配管用の貫通穴をあけるのに使う
対象商品:
06715037

国産の半値以下で買えるの購入している。ストッパー部分が無いので深い貫通穴をあけるのに便利。欠点はセンタードリルの歯の部分がホールソーの歯の当たり面より奥まで有るので薄鉄板やアルミ材などに使用するとセンターが広がってずれてしまう事がある。国産はこの辺はキチンとしている。切れ味は良い、耐久性は国産(M社製)と比較すると劣るようだが、価格以上の価値はある。

ファームエナジー合同会社 様2010-05-23
用途:
ステンレスパイプの穴あけ
対象商品:
06714942

使い始めてすぐにチップが全部とんで結局1つも穴をあけられずでした。かなり不満です。代わりがすぐに必要だったので仕方なくホームセンターに買いに行きました。やはり国産品にはかないませんね。穴を10あけましたが1つもチップはとびませんでした。せっかく超硬チップがついていてもチップの接着が弱くてはチップの意味がありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2008-11-02
用途:
システムキッチン上板(ステンレス、人工大理石)の穴あけ
対象商品:
06714933

大理石でも非常によく切れます。欠点といえば切りカスが中に詰まってしまい、取り出しにくいことでしょうか。

1人が参考にしています