沈めフライスのレビュー
TAKO技研 様2020-05-30
- 用途:
- 部品加工
- 対象商品:
- 06604735
非鉄金属や普通鋼(S45C SS400など)では 非常に気持ちよく きれいに 仕上がります。しかし 高炭素鋼 ステンレスを 加工すると 寿命が短いようで この場合は 超硬エンドミルに切り替えています。
2016-06-15
- 用途:
- 金属(S45CD)加工に使用
- 対象商品:
- 06604744
素人ですが沈めフライスを使用して六角穴付ボルトをS45CDの素材に使用するため本品を使用しました。卓上フライス盤を使いましたが気持ちの良いほど切れます。切粉も教科書通りに綺麗に出てきます。穴面の仕上げ等はしていませんが、切削面は素人目には大変綺麗です。大満足です。
2014-07-30
- 用途:
- アルミ材へのネジ沈め
- 対象商品:
- 06604717
ネジ止め位置の微調整をするためバカ穴を3.2mm~3.5mmとしています。ネジ頭を引っ込めるため普通の6mmのドリルで少し掘っていましたがこうするとテーパー部分でネジがセンタリングしてしまい微調整ができませんでしたのでボール盤にエンドミルをくわえて底を平らにしていました。これがとても面倒で今回これを買ってみたのですがとても良いです。私のボール盤はとても非力なのですが、ゆっくり目の回転数で力をあまり入れずにやるとシュルシュルと削れました。逆に回転を上げて強く押すと削れません。油をつけてゆっくりと削ると綺麗に出来ます。ガイド穴は3.2mmであけるとジャストでした。もっと大きな穴の場合はこれで沈めを作ってから3.5mmとかに拡げます。
1人が参考にしています
2014-01-31
- 用途:
- 六角沈め穴に使用
- 対象商品:
- 06604744
モノタロウブランドの沈めフライスと悩みましたが、商品レビューを見たところ安物買の銭失いになりそうなので、日本製のこちらの製品を選びました。
良く切れます!
1人が参考にしています
2013-10-09
- 用途:
- SS400平材への六角穴付きボルトの座ぐり作業
- 対象商品:
- 06604744
ボール盤につけて座ぐりを行っていますが良く切れます。
M4、M6、M8の沈めフライスを使っていますが、全て同社の製品を購入しました。
また購入する予定です。
6人が参考にしています