- 用途:
- NC旋盤での大きな穴あけ加工に
- 対象商品:
-
06748174
穴あけ用のドリルとして安価で切削性も充分有るので重宝している。
ただ最大径のドリルが品切れとなってしまったのが残念である。
これほど安価のφ22ドリルは他になかったので再販をお願いしたい。
- 用途:
- 膜プラント組み立ての部品制作
- 対象商品:
-
06748201
チャックにつかめる大径ドリルを探していてこちらで見つけました。プラントの部品製作に使いますので大助かりです。
- 用途:
- 金属加工
- 対象商品:
-
06748226
このサイズの大きな穴を13ミリシャンクで空けることが出来るのは
大型旋盤機械が無くても作業できるので助かりました
強度も慎重に作業すれば十分に使えるので安心しました
- 用途:
- 鋼材の穴あけ
- 対象商品:
-
06748174
1回目なので当然ですが切れ味は、とても良い商品です。
- 用途:
- 鉄骨組み立て時の穴ずれ補修
- 対象商品:
-
06748226
NACHI ばかり使っていたのでお財布にやさしいのは良い事。
- 用途:
- 農耕、汎用エンジンのシャフトの径と遠心クラッチ取り付け径を合わせる為に使用。
- 対象商品:
-
06748201
現在、2サイクルエンジンが使用、販売禁止となり不自由しています、 その為に4サイクルエンジンを使用するに当たりエンジンシャフトの径と遠心クラッチの径が合わず旋盤には掛けることもできず、悩んでいたところ貴社のドリルのことを思い出し、四苦八苦で加工しました。 取り付け、試運転、バッチリ現在バリバリで作業してします。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
-
06748183
量販店より安く購入でき、チャックの場所に溝切してあって、空回りしなくて、切れ味も良いと思います
- 用途:
- 遊具の修理
- 対象商品:
-
06748217
切れ味に不足はなく、大口径の穴がきれいにあきました。
値段も安く、DIYレベルには大変役に立ちます。
- 用途:
- アルミ加工
- 対象商品:
-
06748183
スムーズに穴加工ができます。もとからあった穴を広げるのにも噛まずに広げられます。
- 用途:
- 板金加工
- 対象商品:
-
06748217
従来の仕入先では1週間かかると言われたがモノタロウさんからは2日で届いた。
- 用途:
- 鉄板への孔明け
- 対象商品:
-
06748217
他メーカーと比較しても切味は見劣りしません。
コストパフォーマンスが良いので何時も購入しています。
1人が参考にしています
- 用途:
- ステンレス鋼穴あけ
- 対象商品:
-
06748201
よく切れます。他のノスドリルは刃こぼれや折損などありますが今の所問題ないです。
希望はシャンク径10mmがほしいです。もっとサイズもほしいです。
1人が参考にしています
- 用途:
- 穴あけ
- 対象商品:
-
06748226
DIYには十分。
2mm位のステンレスの板の穴あけが出来た。
刃先のダメージもそんなに無かった。
1人が参考にしています
- 用途:
- 修正加工
- 対象商品:
-
06748183
この価格で、この性能であれば満足ですね。
- 用途:
- 農業機械修理用
- 対象商品:
-
06748174
今のところ切れ味も良い。
- 用途:
- 穴あけ
- 対象商品:
-
06748217
国産ではありませんが問題なく使用できます。耐久性はわかりませんが、精度の良い穴が開けられました。
- 用途:
- 現場の鉄アングルの穴あけ
- 対象商品:
-
06748192
一本で50か所あけましたが満足でした。
- 用途:
- 開発品の試作
- 対象商品:
-
06748192
特に問題なく30mm厚のアルミに問題なく穴が開けれました。
- 用途:
- 重量チャンネル穴開け工事使用
- 対象商品:
-
06748174
穴加工
- 用途:
- 軸穴の拡張
- 対象商品:
-
06748192
軸穴を拡張するのに使用しましたが、切れ味抜群でした。