カメラ用リチウム電池のレビュー

平均満足度 4.59 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カメラ用リチウム電池 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
   
使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-03-22
用途:
使用時
対象商品:
06726851

ゴルフレーザー距離計に使用!違う商事を購入するに当たり、ついでに購入しました!なんでも揃っているので便利です。

合資会社トーシンパック 様2020-05-19
用途:
カメラの電池交換に使用
対象商品:
06726851

全く性能的には不安もなく安心して使えます、念の為常に予備として
持ち歩いています

2019-11-29
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
06726867

他社で購入するよりもかなり安価でした。コスパはかなりいいと思います。

2017-11-13
用途:
測定器の電源として使用
対象商品:
06726851

一般販売品の温度測定器の電源用として購入しています。正規品の電池に比べ価格が割安な為使用しております。

ニチハ株式会社 様2017-02-09
用途:
電池交換作業
対象商品:
06726867

同種のMonotaROブランドの商品とは違い、しっかりとした作りで安心して何のトラブルもなく交換完了しました。
さすが一流メーカー品です。

2016-06-07
用途:
カメラに使います。
対象商品:
06726842

すぐに届いてうれしかった。

2015-08-12
用途:
フラッシュライト用
対象商品:
06726842

たぶん他店より安いです。が、送料が発生しますので、他の商品を買うついでに購入という事ならコスパは良いと思います。

AKIO Works 様2014-10-20
用途:
LED非常信号灯の3V電源に
対象商品:
06726842

車のルーフトップに装着できる角型3チップ赤色LEDを
18個搭載した非常信号灯を作製した。
電源は小型・軽量のカメラ用リチウム電池のCR123Aを1本
内蔵させ、DC3Vを確保している。
このリチウム電池は1本で1400mAと高容量で、非常時の
長時間点灯にも安心して使用でき、アルカリ乾電池の様な
自然放電も少なく、長期に保管する機器には打って付けの
電池です。

1人が参考にしています
2017-03-24
用途:
電池
対象商品:
06726842

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

2014-06-01
用途:
ヘッドランプの交換用
対象商品:
06726842

パナソニック製ですので、製品の性能は間違いないでしょうから、価格で選びました。

2016-08-26
用途:
掃き出し窓用

使用してた電池の色異なっていましたが
型番同じでしたので、同時期取り付けた
センサー分も注文しました。

2013-01-27
用途:
LED懐中電灯の電池として
対象商品:
06726842

メーカー品なので安心して使えます。
箱売りやまとめ売りなどあると良いですね。
(一本あたりの単価が安くなればですけど)

2013-01-19
用途:
消耗す多電池の交換
対象商品:
06726867

大手家電量販店よりも安く購入できたので満足しています

2012-11-08
用途:
LED懐中電灯の電池として
対象商品:
06726842

他のメーカーの物も使ってみたが、これが一番持ちが良いみたいな感じです。
もう少し値段が安いと有難い。

2012-08-17
用途:
観測機器の電源
対象商品:
06726842

市販されている電池そのもので、使用上全く問題ありません。カメラ等にも使われることが多い電池で、ちょっと高いのが難点ですが、10%引きのクーポン利用でちょっとお得に購入できました。通常価格ももう少し安いといいですね。

2013-02-13
用途:
距離計測器
対象商品:
06726851

どこでも買える物だけど、わざわざ店舗に買いにいかなくて済むからラク。

2012-11-12
用途:
ヘルメット用のヘッドライト
対象商品:
06726842

リピート購入です。他より低価格なので購入しました。商品はメーカー品なので当然問題ありません。