小型トータルカウンタ H7E□-Nのレビュー

平均満足度 4.54 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)
omron(オムロン)
3,998 / 税込 4,398
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
28件中 21~28件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-05-07
用途:
機械部品
対象商品:
03787332

機械のカウンターとして使用。
旧型と取り換えたが、問題なくカウントしている。

株式会社北海民友新聞社 様2015-03-07
用途:
計測機器パネル面実装カウンタ
対象商品:
03787332

今回購入して分かったのですが、型番は同じでモデルチェンジしたようです。
以前の物は前面にリセットボタンが無いもので同型番の物を使用していました。電池も他の方が書いておられるようにスポット溶接(?)でした。
今回の物はリセットボタン(私は使いませんが)がついており、使用される方には良いと思います。メモリ保持のための内蔵電池も電池ボックス式になっている(らしい※未確認)ので、万一の時にもすぐの交換できて安心のようです。
旧タイプの物は背面の4つの端子が左右端に2個づつの配列でしたが、今回の物は4個横並びの配列に変更されていました。
内包のインストラクションシートをご覧になれば容易に接続・取り替え出来るでしょう。
入力(電圧・導通)をカウントしてくれる基本的な積算カウンタですが枝番が多岐にわたります。注文の際には機器に適合した枝番を指定しましょう。

5人が参考にしています
ヒライ電機 様2013-11-07
用途:
制御盤の交換部品として
対象商品:
03787332

特別に難しい配線も無く、現場の作業者など初心者でもすぐに交換出来る手軽さが良い

2013-06-30
用途:
自作機械(アルミロ-付)で1サイクルで1つ数えるのに使っています
対象商品:
08589865

前のカウンタ-(オムロン)でしたが今回のタイマ-は表示部分が大きいので見やすいです。
今回のタイマ-は、電池の交換が出来るとのことです。非常に良いと思います。

2013-03-08
用途:
試験機のカウンタ-
対象商品:
03787332

とても敏速な対応の為わざわざ時間を割いて買い出しに行かなくてもよいので助かります。

2015-12-06
用途:
降水量の記録
対象商品:
03787332

いつも使ってるのが電池が切れてその電池が交換出来ないタイプでしたので取り替えました。
交換は簡単で直ぐ終わりました。アダプターは本体に付いていたので必要ありませんでした

ナガタマシンサービス 様2012-11-12
用途:
工作機械の加工数カウント用に使用
対象商品:
03787332

押しボタンでバックライトが点灯するようにしてほしい(押している間だけでよい)

福岡印刷機械株式会社 様2012-03-02
用途:
製本機械の通し枚数の確認として使用します。
対象商品:
03787332

長く使用すると液晶が見えにくくなるので、はっきりと見える、見えないとしたほうがいいい。
消耗品なので安くしてほしい。

1人が参考にしています