バイパワーリレー LY4のレビュー

平均満足度 4.68 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイパワーリレー LY4 omron(オムロン)
omron(オムロン)
1,490 / 税込 1,639
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社天童工芸 様2025-01-09
用途:
工作機械の修理

ドリセッターという機械に使用しました。
目盛りの調子が悪くなったので中身のリレーを交換したら治りました。
迅速に対応いただきありがとうございました。

2022-08-04
用途:
機械メンテ交換
対象商品:
35080726

非常に高品質なリレー。動作が見えるので、安心感あり。

エム・エス・エン株式会社 様2022-06-17
用途:
古い部品と交換
対象商品:
02492314

早速のご対応ありがとうございます。
納品時間、品質も満足しています。

有限会社佐藤電機製作所 様2022-01-26
用途:
機械のメンテナンスに使用する。
対象商品:
02492314

探していた物が見つかりまた、直ぐに手に入りましたので助かりました。

株式会社五輪パッキング 様2019-07-31
用途:
プレス安全装置に使用
対象商品:
35080726

安全装置に使用している為、すぐに入荷し大変助かりました。
機械を止める時間を最小限に抑える事が出来ました。

WEB-ARTS商会 様2017-10-13
用途:
クルマのサブバッテリー充電切替回路に。
対象商品:
02492314

信頼のオムロン製なので、何時も使用しています。今回は高電流タイプを選びましたが、普通に使用中です。

1人が参考にしています
2017-10-10
用途:
ビニールハウスの温度制御をおこなう時、電磁開閉器の制御信号の開閉
対象商品:
02492323

40年前に設置した制御盤の中に組み込まれていたリレーであるが、同じ型式のものが存在していたのに感動しました。

武沢電機 様2017-11-13
用途:
使って居る物の取り替え作業
対象商品:
02492341

この商品しか使って居ないので特別違和感は有りません

2016-12-28
用途:
溶接機の修理
対象商品:
02492332

純正置き換えで申し分ないです。価格をもう少し抑えて頂けたら、さらに良いです。

微細工房まつみや 様2016-11-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
02492314

初めての交換なので実績がないので判らないが機械の動きがスムーズになるといい

2023-08-29
用途:
電気制御
対象商品:
35080735

4回路並列b接点で使用しています。火花が出ることもあり電流容量を改善してもらいたい。
電流容量20A以上を希望します。それと、リレーSWの離れるタイミングにバラツキがあるみたいです。

1人が参考にしています
デザイニングデポ アックス 様2015-09-17
用途:
オリジナル機器(自動車レース分野)
対象商品:
35080726

安定動作で安心して悪環境下で使用できます。
これからも長く製造して欲しいと思います。

2016-02-23
用途:
勤め先の機械用
対象商品:
02492323

今回の購入は予備用で購入しました。

2013-12-23
用途:
機械制御系修理
対象商品:
02492375

修理している機械の制御系に使用されているので常時在庫していますが、近所に小売店がないので今回はモノタロウさんで購入しました。普通に使えます。他のリレー購入者の方も書かれていますが、リレーの足が搬送時に曲がる事があると思うので、発泡スチロールを挿して保護する等されると良いと思います。

2014-02-18
用途:
家庭トイレ用ヒータの定時間OFF回路用として使用しております。
対象商品:
02492314

接点容量から見てコンパクトです。
堅牢性も良好です。
接点の図が見難いのが改善点と感じます。
会社勤務でないので社名のチェックは外します。

2014-06-19
用途:
回路の切断
対象商品:
02492314

品物がしっかりしてて信頼できそうです

2014-02-25
用途:
電源の瞬断切替
対象商品:
02492314

・用途に合って良好

2011-09-11
用途:
テナント回路に接続された負荷の同期オンオフ制御。
対象商品:
02492341

通常は、値段的にも、選択肢の多さ から言っても「MY~」を選択するところなのだろうと思います。
でも、私は「LY~」にしてます。
<良かった点>
①「MY~」と違って、動作コイル用の脚が「縦向き」になっており、
初心者の作業員にも教育しやすい点、
施工に際しての「うっかりミスが少ない」点。
<悪かった点>
①今回、個装での発注だったせいか「脚が1つ、少しだけ曲がっていた」為、
現場で、ラジオペンチにて修復。
「悪かった点」というには 大げさ でして、何の問題にもなっていません。
今後も利用する予定。
②「MY~」と比較して、「価格が高い」点 と 「選択肢が少ない」点。
価格が高いのは別にして、選択肢が増えると良いと思う。
例えば、「MY~」であれば、当たり前にラインナップされている「CR回路付き」など。

MonotaROからの回答

端子部分が曲がった状態でのお届けとなりましたようで、誠に申し訳ございませんでした。
商品の取扱い、梱包に、注意致します。
ご指摘頂きまして、ありがとうございました。

2011-01-27
用途:
交換部品として。
対象商品:
02492357

箱でのまとめ売りも検討してほしい。個装は数が多くなると剥がすのに手間がかかるし脚が曲がっていることも多い。

2人が参考にしています