オイレス70Bドライメットブッシュのレビュー

平均満足度 4.43 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業
オイレス工業
159 / 税込 175
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
35件中 21~35件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-13
用途:
バイクの整備
対象商品:
00455987

スクーターのクラッチ軸受けのベアリング口径調整に使ってます。かなりタイトで、ハンマーでないと入らないこともありますね。キッチリ作ってあるようです。在庫しっかりお願いします

2023-10-29
用途:
アルミ軸受け部、摩耗修理
対象商品:
00455865

内径6mm、外径8mm、アルミ軸受け部を8mmに加工、
メタル圧入、内径6mmにならずガタツキ直らず。
7.9mmで穴加工を行えばガタツキが無くなったかもしれない。
商品説明をしっかりして頂きたい、開けてしまった穴は元に戻せません。
8個も買ってしまった、非常に残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

2017-07-01
用途:
バイクのレストア
対象商品:
00456181

ブッシュ関係はいつもモノタロウさんで探しています。だいたい見つかるので重宝しています。旋盤で太さや長さをを加工することもあるので、モノタロウさんでも加工部門があればありがたいと思います。

2017-08-25
用途:
軸受
対象商品:
00455831

一部加工して使用しましたが、効果はGood!。オイルレスで安心できます。

2021-05-20
用途:
ボルトの受け
対象商品:
00455822

8mm穴に6mmのボルトを入れて使用したく購入しました。内径が6mmとありましたが肉厚が薄いので、思ったより隙間が空きます。手持ちの8mmの真鍮パイプと同じなので、これでは必要ありませんでした。

2018-02-12
用途:
バイクメンテ
対象商品:
00456827

廃盤の純正代用です。カットの際は十分冷却しながらでないと、素材が剥がれ安いので注意です。ダイアモンドルーター刃で切れました

2016-03-25
用途:
自作トライクのステアリングシャフト軸受け
対象商品:
00456346

ベアリングよりも構造を小型化に出来る為

2017-10-19
用途:
バイクのシフトペダルの軸に使用
対象商品:
00456242

手作りのペダルでドリルのみの穴で鉄同士が擦れ状態。抵抗ありそうでコレをはめました、2個注文してみて正解でした。長さが足りず2個使用し数ミリ削って幅合わせました。シフトがスムーズになったと思います。

1人が参考にしています
2020-01-19
用途:
廃盤バイクパーツの修理に使用
対象商品:
00456066

長さ13mmが無いので12mmを使用しているが特に問題はないができれば1mm単位で作ってほしい。取付穴14mmは100分の1mmの誤差でも内径に影響するので精密さが必要な場合は要注意。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

有限会社滝本農場 様2014-07-13
用途:
農業用堆肥散布機のタイヤシャフトに使用
対象商品:
00456976

今回農機メーカーより購入予定でしたが在庫が無く
納品まで時間が掛かるとの連絡を受け、相談の結果御社を紹介されました。
速やかに対応させて頂きまして、その後の農作業も若干遅れは出ましたが無事終了させて頂きました。もう一度購入予定がありますのでその説は宜しくお願いいたします。

2016-04-04
用途:
バイク エンジンマウントに使用
対象商品:
00456084

探していたものが安くあり感謝しています。

2014-04-12
用途:
旧車レストア
対象商品:
00456452

適合寸法が見つかり、感激です。結果、経済的、時間的にも助かりました。

1人が参考にしています
木村金属工業株式会社 様2014-04-04
用途:
当社の製品に使用
対象商品:
00456163

良い

2015-03-01
用途:
ブッシュとしてではなくカラーとして使用
対象商品:
00456224

カラーとして使用したので、摺動性などは見ていません。
自分の必要としていたカラーとしては精度的には全く問題なかったです。

2008-06-17
用途:
配管送り出し工具の試作
対象商品:
00455822

精度が高く助かりました