Oリング Pシリーズ(運動用)のレビュー

平均満足度 4.72 (209件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Pシリーズ(運動用) NOK
NOK
36 / 税込 40
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
209件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
自営 様2026-04-10
用途:
灌水じょうろのパッキン交換

かなり前の灌水じょうろが水漏れが激しくなり、パッキンシートで自作かなと思っていたら、丁度口径の同じパッキンがあり、購入したもの。当然水漏れはしなくなり、ありがたかったです。

2026-03-23
用途:
パッキンとして使用

運動用として表示されていますが、通常の固定パッキンとして使用しても問題ないので。
状況によっては、平ゴムのパッキンより効きます。

2026-03-16
用途:
アルミジャッキ補修用に
対象商品:
00483095

20年使用したコンパクトツールのアルミジャッキが遂にオイル漏れしたので寸法測ってコチラを購入。

1人が参考にしています
2025-12-10
用途:
モデルガンのカートリッジに使いました。
対象商品:
00483165

これは良い商品です。発火式モデルガンのカートリッジに使用しましたが、耐久性もあってオススメです。

2026-02-04
用途:
機械メンテ

既存品を採寸して選定。問題無く使用可。費用も爆下がり。ありがたや。

2025-09-27
用途:
学校の授業

Oリングを使用するときは少量だったりすることが多いため、1個から購入できるのが助かります。

2025-08-24
用途:
機械のメンテナンス

ガレージジャッキの補修に購入。
少量でお安く手に入って助かります。

gash 様2025-12-17
用途:
インテークマニホールド
対象商品:
00482492

サイズは問題なかったです。現在二次空気も吸っていないようです。

1人が参考にしています
2025-07-22
用途:
機械のメンテナンス時

機械の油圧シリンダーの油漏れの修理に使用している。価格も安く満足している。

2025-06-24
用途:
機械のメンテナンス時

Oリングを使用するときは少量だったりすることが多いため、トップメーカの製品が1個から購入できるのが助かります。

2025-05-29
用途:
ガレージジャッキの補修で

アストロのガレージジャッキのオイル漏れ修理で使用しました。問題ありません。

2025-05-10
用途:
スズキ車輌のエンジンオイルフィラーキャップのガスケットとして使用
対象商品:
00483007

どれにしょうか選ぶのが大変でした。しかしこのオーリングは耐熱・耐油性に優れいまだにオイル漏れも無く快適に使用しています。

2025-08-06
用途:
機会のメンテナンス用

いろいろなサイズがありますが、サイズを指定して好きな個数を購入できるのでとても便利です。

2025-02-07
用途:
ジャッキオイル漏れのための交換に使用

通常使用によるオイル漏れはなくなった。耐久性については期間が短いため不明。今後の使用期間により判明すると思われる。

2人が参考にしています
2025-02-05
用途:
ガレージジャッキメンテナンス

ALLTRADE アルミジャッキ修理で購入しました。
その辺のお店で売っていない商品のためいろいろ探しましたがモノタロウで一発ヒットでした。
このような商品が低価格で購入でき非常に満足しています。

ゼネラルカーゴ 様2025-04-08
用途:
バイクパーツの代用に
対象商品:
00483253

リアサスの代用修理に使用しました。
サイズさえ確認できれば良い商品なので
これからも利用したいと思います。

2024-11-06
用途:
エンジンポンプの修理

工進 エンジンポンプの呼び水を入れる口のふたのパッキンが切れてしまったので同サイズのこれに換えました。
問題なく使えてます。
純正との違いもなく、安価なこれで十分です。

2024-11-04
用途:
木工おもちゃの車輪のグリップ
対象商品:
00483594

近所のホームセンターなどにはないので助かります。
また,値段も気持ち安くありがたい。

1人が参考にしています
2025-08-09
用途:
車のメンテ

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

2025-01-24
用途:
浴室排水口
対象商品:
00483411

我家のユニットバス排水口に使っているパッキンが劣化していたので、実寸を計測しコチラのパッキンと交換してみました。