アームオーバルスリーブのレビュー

平均満足度 4.78 (68件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アームオーバルスリーブ アーム[作業工具]
アーム[作業工具]
   
台付ワイヤーロープ製作の専用スリーブです。ワイヤー径に応じたサイズをお選びください。 アームオーバルスリーブは必ずアームスエージャーとセットで製作してください。 自社一貫生産のMade in Japan。 【用途】看板/自動販売機の倒れ防止、天井の照明などの落下防止などや、アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠にも使用されています。
68件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-30
用途:
5mmワイヤーのアイ加工
対象商品:
02188706

5mmワイヤーにぴったり収まりアームスエージャーで3カ所カシメると完全に固定できる。

1人が参考にしています
2023-04-15
用途:
作業用
対象商品:
02188636

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

2022-03-20
用途:
ウィンチの使用時
対象商品:
02188706

ウィンチの台付けワイヤーのエンド加工に使用しました。前職より使用していたので安心して使用しています。

2022-12-23
用途:
鹿の罠
対象商品:
02188697

同型の物を使用しており、とても、使い勝手がいいです。

文野建創 様2021-05-04
用途:
12mのネット張りの撓み防止
対象商品:
02188672

ステンレスワイヤーを継ぎ足したり輪っかにする時に使っていますしっかり書閉められるので安心できます。毎回リピートしています。

1人が参考にしています
2021-05-12
用途:
ワイヤーカシメ
対象商品:
02188672

支柱テンションと架空配線工事(メッセンジャーワイヤー)で使用、10D同軸ケーブル4本
を距離 約17mの架空配線工事で使用しました。3mmSUSワイヤーで十分テンション加重を保持できました。

1人が参考にしています
2021-05-08
用途:
ぶどう棚としてのワーヤーの固定に利用
対象商品:
02188636

近くのホームセンターにこの形状のものが無くて助かりました。発送は翌々日で早かったです。

2021-05-03
用途:
DIYで使用しました。
対象商品:
02188645

ワイヤーロープの止めに使いましたが、しっかりと止める事が出来ました。とても良い品物だと思います。

2021-02-26
用途:
ワイヤーの接続
対象商品:
02188645

カシメ機にピッタリとワイヤーどうしの接続に意外と安い商品なのでびっくりです。

株式会社ウエストン 様2021-10-22
用途:
高所照明器具の落下防止ワイヤーを接続に使用します。
対象商品:
02188672

まだ使用していませんが物自体はしっかりした物で満足しています。

2020-08-17
用途:
電動ウインチワイヤーフック部のカシメ
対象商品:
02188706

以前から使わせて頂いています、大変気にいり予備が無くなったので購入しました、有難う御座いました。

2021-06-23
用途:
空調室外機固定用として、購入
対象商品:
02188672

頑丈で、なかなか良い品でした。注文時もわかりやすく、助かりました。

2020-10-30
用途:
バランスウエイトのぶら下げ
対象商品:
02188706

ワイヤーが切れてもスリーブ自体は強いので抜ける心配はないと思われる。
大きなスリーブは少し高いので値下げしてほしい。

2020-08-14
用途:
国旗掲揚台のロープ結束
対象商品:
02188724

商品は間違いありませんが、送っていただくスピードに感心しています

2020-05-10
用途:
補強ワイヤーのカシメに使用。
対象商品:
02188636

専用工具でなく、他社のワイヤーカシメ工具で使用していますが、最初から中央部分に溝があるためカシメ作業が楽です。
もう少し単価が下がると助かります。

2021-03-29
用途:
農機具の取り換え部品として使用した
対象商品:
02188654

一緒に購入したステンレスワイヤーの止めに使用した。
思い通りであった。

黒岩さん家 様2020-03-15
用途:
くくり罠
対象商品:
02188697

イノシシと二ホン鹿のくくり罠の製作、囲い網のおさえワイヤーの加工
に使用したが今一ワイヤーがとうしぬくい、穴を8の字でなく長丸穴にし
わずか大きくするか内面の面取りおをすればワイヤーをとうしやすい

2020-03-06
用途:
ワイヤーのカシメ作業
対象商品:
02188697

専用のハンドカシメ器とセットで購入し、消耗品として利用しています。カシメた結果は良好できっちりとカシメてくれています。もう少し安価であれば文句なしです。

タキガワメンテナンス 様2020-02-04
用途:
イノシシくくりわな
対象商品:
02188697

イノシシくくりわな用ワイヤーのカシメに使用しています。3ヶ所カシメるのですごく丈夫です。

2019-10-10
用途:
ワイヤ端末環の作成
対象商品:
02188697

ワイヤー径と同じ規格の本品でしたが、やはり挿入時にワイヤーの1,2本がうまく入らない場合がありました。挿入口に若干のテーパーをつけるとスムーズに入りやすいのでは。