ハンドナッターのレビュー

平均満足度 4.55 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンドナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,998 / 税込 7,698
エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-04
用途:
装置製作
対象商品:
02187647

敏速な対応で、何も問題ありません。またよろしくお願いします。

2020-11-09
用途:
エビナットの取付
対象商品:
02187647

主にアルミ製エビナットM4の取付に使用しています。
取付ける相手はアルミパイプ厚さ1㎜と1.5mmです、問題無く楽に作業できます。
厚みが違う物への取付るたびに調整するのは面倒なので二度締めしています、締める強さは手の感覚で。

5人が参考にしています
有限会社サクラギコーポレーション 様2020-05-20
用途:
薄アルミ板の固定
対象商品:
02187647

締め代調整にかなりの量の練習が必要であることと、
ナッター本体と3mmナットの説明文の締め代の数値が違う。
どちらが正解だろう。

7人が参考にしています
株式会社三和オートメーション 様2024-06-22
用途:
BOXにナット取付時
対象商品:
02187647

普通に問題なく使えますが慣れは必要。隙間の調節量が少しわかりにくい。

2人が参考にしています
2018-09-17
用途:
鉄部にボルトをつけるのに便利
対象商品:
02187647

もう少し簡単に解かりやすいと初心者にはいいと思います

中日ハイテクエンジニアリング株式会社 様2016-09-30
用途:
輸送用カゴテナーの改造に当り、ナット側が破損していた部分の修理に使用
対象商品:
02187647

予め使用法を見て、訓練してから実行しましたので、問題なく作業することができました。
破損したナットの取り外し方法について、説明書に記載して頂きたく思います。

1人が参考にしています
2017-08-30
用途:
車両への機器取付
対象商品:
02187647

何の不満もありません。耐久性についても十分そうです。

有限会社 ワイプロ 様2012-01-17
用途:
コントローラのボックス。アルミ板とアングルの接続。アルミフレームに部品接続に使いました。
対象商品:
02187647

今までハンドリベットでやっていましたが、エビナットは大変便利。ナッターはM3が使えるし、頑丈に出来ていて長持ちしそうです。価格的にも満足です。

2人が参考にしています
ペアコム株式会社 様2018-02-06
用途:
手押し台車にフックを取り付けるために購入しました。
対象商品:
02187647

手押し台車に荷物を積んで運ぶのですが、落下事故が発生していました。バンドをかけるためにフックをねじ止めしていたのですが、肉厚が薄くねじが馬鹿になってしまいました。
そこで、このナッターでねじ止めをするようにしました。
とても便利がいいです。

3人が参考にしています
2014-02-28
用途:
機械の後の板金に取り外し可能なボックス取付のため
対象商品:
02187647

ナッター使用は初めてなので、厚みをどれだけにするかとまどったが何とか取付に成功。
只かしめた後の取り外しが旨く理解できず、時間が掛かった事と、厚み調整が難しく1個はゆるゆるになり
取り外して再度かしめが必要だったが、なれれば今後重宝すると思われる。

1人が参考にしています
2010-10-03
用途:
音響製品シャーシ底面へのブライドナット設置。
対象商品:
02187647

当方の用途から、M3が扱えるものが必要でした。
この価格でしっかりしたものが入手できて、とても有難く思っています。
概ね満足しているのですが、気になったことが二点あります。
(1)マンドレルの本体格納場所不足
マンドレルは四種類付属していますが、格納できるのは三つまでのため、1つは(本体ノーズに装着したままにはしたくないため)別に保管しておかなければならず、紛失対策に気をつかわねばなりません。
できれば四つとも本体に格納できるようにしていただきたいと思います。
あるいは、本体ノーズに装着したままでマンドレル先端を保護するものがあれば良いのですが。
(2)サイト上の商品の写真と届いた実物が違います。
付属のレンチの格納場所は反対側のハンドルにあり(この写真で言えば実物は下のハンドルです)、ノーズピースの金属の色(実物は黒色)、本体の色、ハンドル樹脂部の形状など、僅かではありますが別のものです。
現在のところ困ることはありませんが、こちらの情報だけを頼りに購入判断致しますので、神経質なようですが、ご確認は厳密にお願い致したく思います。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。ご意見はメーカーに申し伝えておきます。また画像の件につきましては、大変申し訳ありませんでした。入手次第、変更させていただきます。どうぞ、宜しくお願い致します。