ブラインドリベット(アルミスチール)のレビュー
パック単位の小口販売です。
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
【用途】金属類、プラスチック類、異種母材の締結。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能。
アイネットガレージ 様2020-02-08
- 用途:
- 自動車の補修
- 対象商品:
- 02186913
最近は、輸入車の内張りがリベットで止めているので、修理に良く使います。価格的にお安いので、助かります。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2019-05-29
- 用途:
- 塩ビ管キャップの固定
- 対象商品:
- 02186791
塩ビキャップを塩ビ管に固定する為なのですが塩ビは柔らかいので、これだけだと固定が中途半端になります。なので、M4のワッシャーを裏で止めるとしっかり固定できます。なるべく長いものと思いましたが、5-4か5-5で充分でした。
HIVPだとこの長さが要りますが。
2018-11-15
- 用途:
- バイクパーツの固定に
- 対象商品:
- 02186956
リアフェンダーをアルミ板に変えたのでリベット固定にしました。振動のある場所はリベットに限りますね。大量に消費するので特価セールの時にまとめて購入したいと思います。
1人が参考にしています
まるっとサービス 様2017-03-27
- 用途:
- 網戸用の添付ファイルにてレールの取り付け
- 対象商品:
- 02186606
ねじで固定すると、場合によってはねじ頭が網戸に当たることがある。リベットは、そういう事も無く取付も簡単で便利だと思う
有限会社東讃電装 様2017-10-24
- 用途:
- 工具箱の修理
- 対象商品:
- 02186755
リベットを使ったことのないものが注文したのが悪いんですが、可締めたあとの形状の絵を付けてくれると助かります。思っていたより可締めた部分が大きすぎてほとんど使用できませんでした。
1人が参考にしています
2016-07-13
- 用途:
- トラックの荷台補修その他
- 対象商品:
- 02186895
色々な種類.サイズが有るのでモノタロウさんのカタログを見ながら選べるので便利です。
商品は何ら問題なく使用してます。
2017-03-07
- 用途:
- マフラーカバーをリベットで固定
- 対象商品:
- 02186895
バイクのマフラーカバーを転倒して潰してしまい、外して修正しましたが、固定するのにリベットが必要になり購入しました。
普通に使用できますよ。
松原商会 様2015-08-29
- 用途:
- 倉庫の組み立て
- 対象商品:
- 02186913
アルミ角材を組む時に使用しました。強度を要求する所へエアーリベッタにて打ち込みましたが
ツバ径も大きく、上手く仕上がりました。ただシャフトが思ったより太く抜け難かった事が欠点でした。
2015-10-27
- 用途:
- トラックのアルミアオリ修理。
- 対象商品:
- 10440622
100本500本入りが欲しい。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
担当に申し伝え、対応を検討いたします。
よろしくお願い致します。