PRESTO(ストレートタイプ)のレビュー
- 用途:
- 現場でのはんだ付け
- 対象商品:
- 02210521
30年も昔から 使用している 定番商品です。
今回 紛失しましたので,発注しました。
長期にわたり 故障もなく 温度設定もないので,わずらわしさがなく,
すぐに温まるので, 大変使い勝手の よい 素晴らしい商品です。
- 用途:
- 細かい電子部品や太めの銅線,ワイヤー等の半田付け
- 対象商品:
- 02210521
コテ先が熱に強く,また,大出力でありながら細かい部品の半田付けにも適し,作業能率が向上しています。
- 用途:
- 屋外での半田付作業
- 対象商品:
- 02210521
電力切り替えがありがたい。屋外での半田付はコテ先温度の確保が難しい中でヒートアップ スイッチは有効。
- 用途:
- 普段の半田付け作業に
- 対象商品:
- 02210521
以前使っていたものが、半田やせして来て、使いにくく(酸化して先端のチップが外れない)なったので、購入。ほぼ同じ仕様なので、問題なく使える。先端のキャップが付いたのは、大変有り難い。
- 用途:
- PCパーツ 接着
- 対象商品:
- 02210521
先端部分に突起がないこと、そしてワット数増加ボタンの位置もよく、手にしっくりきます。
- 用途:
- 配線及び基板のはんだ付け
- 対象商品:
- 02210521
性能面では申し分ありませんが、電源コードがもっと柔らかいものであれば使いやすくなります。また、ブースト用のボタンスイッチが下側になった状態でコテを平らなところに置くとスイッチが入りっぱなしになるのでボタンスイッチの両脇にボタンと同じ高さのガイドがあると良いと思います。
- 用途:
- おもちゃ修理、電子工作
- 対象商品:
- 02210521
1鏝先0.25mmが付いていたが、0.5mmか2mmの楕円が良かった。
2コードが硬く自由度が少々犠牲になっている。
3ブースターはまことに快適。
4キャップが良い、鏝先保護の為有効。
5欲を言えば、握った時にブーストボタンが上に来て安定するとなを良い。
総合的には満足。
- 用途:
- 配線のハンダ作業
- 対象商品:
- 02210521
値段が安かったので購入しましたが、思っていたよりも加熱が早く非常に使いやすいです!先端も細いので配線のハンダには最適です。
- 用途:
- プリント基板のアッセンブリー
- 対象商品:
- 02210521
5年ほど前に買った同製品の鏝先が短くなったので買い替えです。前のも2回鏝先交換しましたが使いやすいので又同じものを買いました。今回は本体と鏝先5本、保護パイプ5本買ったのでしばらく安心できます。フラットIC(1.27ピッチ)から5φほどのケーブルの半田付けまでこれ一本で間に合うので重宝しています。
- 用途:
- 信頼できるメーカーです。銅線の接着に使用
- 対象商品:
- 02210521
部品の調達もたやすく可能ですから白光を継続使用しています。まずは製品に対して安心、今後も使い続けます。白光さんありがとう・・・
- 用途:
- ユニバーサル基板、コネクタのハンダ付け
- 対象商品:
- 02210521
コネクタのハンダ付けに多用していますが、付属の小手先だと先端が尖っていて、
ハンダの溶けが悪いので、小手先を丸型に交換しています。
UEW線を使うときは、ボタンひとつで出力を上げれるので、簡単に皮膜を
溶かすことが出来て重宝しています。
- 用途:
- 線材の半田付け
- 対象商品:
- 02210521
手持ちのこてが30Wでかなり古くなりました。
こて先は新しくしても やはり半田によっては溶かしが上手くいきません。
今度購入品は 温度アップができるのが良いと思い入手しました。
- 用途:
- 20W-130Wって
- 対象商品:
- 02210521
可変できると思い買いましたが 立ち上げ時とボタン押した時だけ130Wで 後は20W 使い物になりません
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- 電子部品の半田付け
- 対象商品:
- 02210521
以前同様の物(good製)を使っていて、使い勝手が良く予備にもう一つ欲しくて探したがもう販売されておらず諦めていた所、この白光のPRESTOを見て購入。
使用感は以前の物同様使い易い。
(急いで半田付けしたい時はボタン押してすぐ半田付け出来るので手放せないアイテムの1つ)
良い点はキャップが付いているので完全に冷める前に工具箱に入れられる。