ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)のレビュー

平均満足度 4.61 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機
三菱電機
1,798 / 税込 1,978
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
タカシマ電工株式会社 様2024-12-02
用途:
制御盤製作時

メーカーの納期回答が長納期だったので、大変助かりました。

1人が参考にしています
2024-06-22
用途:
機械メンテ用
対象商品:
37615505

三菱電機製なので、過去の使用実績等にも、問題ない為、採用しました。

3人が参考にしています
2021-05-03
用途:
ソーラー機器の送電
対象商品:
37614342

ソーラーパネルからチャージコントローラー30Aに繋ぐ電線HーCVの途中に40A遮断器をチャージコントローラー30Aからバッテリー24V100Ahに繋ぐ途中に遮断器を使用しました。いずれも過電流を阻止するために設置しました。取付も簡単で電線接続もスムーズに出来ました。
とても満足しています。

株式会社IBC岩手放送 様2021-04-09
用途:
配電盤で使用していた物の取替
対象商品:
37614446

旧製品NF50-CSが故障したため取り換えるために購入しました。取付寸法とレバー穴が旧製品と同じなので助かりました。三菱電機のWEBで代替え品種の推奨がありました。翌日に届きありがとうごさいました。

吉川電気設備 様2021-01-29
用途:
増設
対象商品:
37614455

扱いやすい、取付が容易で操作しやすい、誤動作ない。

1人が参考にしています
2019-09-22
用途:
農機具の交換時ブレーカーも交換。
対象商品:
06880194

ヒューズ付きのナイフswより安全でこれを取り付けました。
ただ端子のカバーが付属でなく別購入です。
他の製品は付属してました。安全を考えると付属してほしい。

1人が参考にしています
オフィス山城 様2019-10-12
用途:
不良交換
対象商品:
06880124

既存品と取付穴も同じでした。スムーズに取り換えができました。

2019-05-29
用途:
バッテリーとインバータの間に遮断器として利用
対象商品:
37614972

バッテリーとインバータを直接接続すると電流が大きく(70~80A)流れる危険があるため、接続時にスパークする心配がありましたが、遮断器を解放状態で接続することでこの危険を回避でき非常に満足しています。

1人が参考にしています
2019-09-05
用途:
機械の一次側と二次側の電源遮断用
対象商品:
05622951

コンパクトタイプなので、取り付けの場所を取らず、尚、機能的に満足できるものでした。

2018-01-13
用途:
太陽光発電設備に使用
対象商品:
37614342

ソーラーパネル出力側と充電制御器の間に取り付けましたが点検や保守上とても便利に使用しています。

2018-07-28
用途:
電気工事
対象商品:
06880185

メーカー製なので安心して使えます。
今回は納期が遅れましたが、これは仕方ないですね。

ファーム保坂 様2017-09-29
用途:
インバーター電源スイッチ
対象商品:
06880142

値段も安く、設置も簡単にでき最高です。・・・・・・・

株式会社城山 様2017-08-11
用途:
切断機の制御装置
対象商品:
37614333

裏面取付で電線接続も問題無く出来てスイツチレバーの動きも軽く良いです。

1人が参考にしています
株式会社ステップ 様2016-08-12
用途:
プレジャーボートのLED配線に使用しました
対象商品:
37614342

LED集魚灯、DC12Vに使用しました。私は近い安い商品だと思います。

1人が参考にしています
2022-01-17
用途:
空調熱源機のメンテナンス
対象商品:
37614516

端子カバー別売りだったのを気付かず、後日注文しました。ブレーカー購入の時にわかるような表示があったら一度に注文できた、送料もかからなかったのにと後悔した。

1人が参考にしています
テイ シークェンス 様2019-01-15
用途:
盤に付ける。
対象商品:
37614543

振動や衝撃に対してはあまり強くないようです。
今まで固定盤にしか搭載実績が無く、初めて移動盤に取り付けましたが「盤を落としたら動かなくなった」との事で修理の為に購入しました。
元より振動や衝撃を受けるような場所で使う物では無いですし、まぁこの商品の問題とは言えないとは思います。
ただ喧嘩して盤を投げつけたあげく「盤を落としただけなのに壊れた」とクレームを付けようとするお客様にがっかりしています。

2人が参考にしています
2016-03-24
用途:
電源の取り回し
対象商品:
37614954

安く購入でき助かりました。

2014-05-28
用途:
既存の交換
対象商品:
37615042

一次側S相端子のタップが合わず、ネジが最後まで締まらない。今回は2Pしか使用しなかった為、問題はなかったが...

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2013-11-20
用途:
ブレーカ及びスイッチとして使用
対象商品:
05622951

問題なく使用できています。値段が安いのが嬉しいです。

株式会社エーエス工業 様2012-07-31
用途:
制御盤の部品として
対象商品:
06880167

機能的に許せるのであれば もう少しコンパクトになればいい