転がり軸受用ナットのレビュー

平均満足度 4.53 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
転がり軸受用ナット 横田機工
横田機工
249 / 税込 274
【用途】一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-11-14
用途:
ベアリング調整用
対象商品:
05823316

製品に問題が無い為 ベアリング交換時に調整用に使用している 入荷が早いのでいつも購入しています

2021-10-11
用途:
自動車部品のワンオフ製作用材料
対象商品:
05823325

非常に使いやすく自動車パーツのワンオフ製作には欠かせません。
改善点は特にございません。

2020-11-11
用途:
バイクカスタム
対象商品:
05823307

精度材質ともに満足している手荒く使用しても変形しないのがとてもよい

株式会社コジマエンジニアリング 様2018-09-10
用途:
機械のメンテナンス時(部品のオーバーホール修理時)
対象商品:
05823264

個数が少なくても注文可能で、かつ短納期で入手でき、助かっております。品質も問題ありません。

有限会社 プレザ 様2018-07-09
用途:
トラックター
対象商品:
05823282

品数が豊富で適合する品番が入手でき、無事終了しました。

2016-12-27
用途:
エンジンミキサーの回転軸固定に
対象商品:
05823334

オーバーホール中に回転軸の男ネジを痛めたためネジの補修用に複数枚使用し、ネジ山が復元できました。使用し涯がありました。

2017-02-13
用途:
トレッカーの修理
対象商品:
05823291

品名がわからなかったのですが、意外とすんなりと見つけることができました。価格も安くて助かりました。

2016-08-12
用途:
軸受ベアリングの交換時に使用
対象商品:
05823282

問題なく使用できました。
頻繁に交換するものではないのですが、値段も安く、満足しています。

2016-02-22
用途:
農業
対象商品:
05823316

とても、良い仕上がりです。

幸栄運輸有限会社 様2019-02-11
用途:
コンベア軸
対象商品:
05823282

ナットが無くなっていた、コンベアの幅の違いでベルトがずれて作業がすすまなかったが原因がナットと分かり取りつけ、高率がよくなった。

2014-04-21
用途:
カム式自動旋盤のカム軸のスラストベアリングの締め上げ
対象商品:
05823273

一般的に使用されるベアリング用ナットです。用途からしても求めるところではありませんが仕上がりもキレイで良いと思います。価格に対するパフォーマンスは充分です。

2014-03-03
用途:
機械部品
対象商品:
05823237

普通に使用できました。満足しております。

2012-09-07
用途:
試作機の部品として
対象商品:
05823291

試作機の部品として探していたら、いつも使っているモノタロウさんにありました。
少量のときは価格も手頃で助かります。
できれば送料無料になる金額がもう少し下がると良いのですが・・・。

1人が参考にしています
2014-08-22
用途:
製作シャフトのねじチェック用
対象商品:
05823264

新品のナット、ゲージとして使えそうです

2012-05-31
用途:
スプロケット固定
対象商品:
05823307

MONOTAROブランドは韓国製で、細部の仕上げがイマイチでしたが
こちらは日本製でネジ部の仕上げも必要十分でした。

1人が参考にしています