ライフルック HGX Hf形のレビュー

平均満足度 4.45 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)
16,980 / 税込 18,678
約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-08
用途:
器具をLEDに交換するまでの在庫

当方は施設のため蛍光灯が多数設置されており、LED器具への交換完了までの在庫として購入しました。今回はリピート注文で、25本セット販売されていて非常に助かります。

神戸市白川王国会館運営委員会 様2025-07-19
用途:
フロア照明

ちょうどいい明るさで、大変満足しております。
まとめ買いで金額も抑えることができて感謝しています。
今後も必要がありましたらよろしくお願いいたします。

市ノ澤歯科クリニック 様2025-05-14
用途:
病院のライト
対象商品:
43702166

ホタルック、となっていたがそれほど時間差が無く、問題ない感じがします。

正和自動車株式会社 様2023-09-19
用途:
事務所内の電気
対象商品:
08161185

昼白色は部屋を明るくしてくれるので、検索していたらこの商品をみつけた。
本数も必要だったので在庫切れもなく早々に届いたので良かった。

株式会社筑水キャニコム 様2024-01-18
用途:
事務所天井灯に使用
対象商品:
35014366

とても明るいが、目にも優しい色合いです。大変満足しています。

株式会社ロンビックジャパン 様2023-02-13
用途:
洗面台&台所
対象商品:
35014357

洗面台と台所用で交換しましたが、問題なく使用できています。

2022-06-16
用途:
事務所
対象商品:
35014332

点滅して、落ち着かない事務所が明るく、快適になりました。

2021-12-20
用途:
工場の照明
対象商品:
35014332

蛍光灯の知識について乏しいのですが、とにかく明るいタイプを工場からの要望で詮索した結果この品物に行きつきました。
このHf形蛍光灯は本来ならば専用器具・専用安定器が必要らしいです。(設置したのは標準の器具だと思います)
工場からの意見は上々で明るく作業しやすくなったと好評です。
しばらく様子をみて問題ないようであれば追加発注したいと思います。
もし標準の装備に付けるのがお勧めできない、または不可なのであればちょっと恐いのでその辺りの商品説明、または注意書きがあったら良いと思います。

MonotaROからの回答

注意欄にございます通り、Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。適したランプをご使用ください。

2020-04-08
用途:
照明器具に装着
対象商品:
08161185

蛍光灯が品薄になる状況で購入することが出来て助かりました。
ただ価格がもう少し安くなればいいのですが・・・。

有限会社 三栄装備 様2019-06-18
用途:
工場内蛍光灯交換
対象商品:
35014341

適切・早い・明るい!安い!!安かったですね!また頼みます。

2018-05-28
用途:
事務所蛍光灯が切れた時に購入
対象商品:
35014357

低価格ですぐに届くので助かりました。2本入りなので、使いきりできて便利です。これから事務所蛍光灯が切れた時はこれを購入しようと思います。

2019-01-16
用途:
社内作業
対象商品:
35014357

毎回購入しています。
今回は届くのが少しゆっくりめでしたが、お品物自体は問題ないです。

2020-11-03
用途:
工場のメンテナンス
対象商品:
35014341

いろもあかるさもだいじょううぶですが。
焼けなどが出てくるかは、2年ほど使用しないとわからないです

2018-07-07
用途:
工場の蛍光灯の交換用
対象商品:
35014341

特に問題なく使用させていただいております。
ホームセンターなどで購入するより単価が低いので助かっております。

有限会社ナガハマ 様2016-08-22
用途:
工場の照明器具
対象商品:
08161194

工場の照明を変えてから2年次々と蛍光灯が切れていくので、まとめが得出来てうれしいです。

2016-05-13
用途:
作業場の照明
対象商品:
35014366

ホームセンター・電気店よりも安く、直送していただけるので助かっています。

2016-04-19
用途:
工場作業灯
対象商品:
35014366

直送してもらえるので助かります 大変ありがたく思っています

ふなき 工房 様2015-06-09
用途:
作業場の蛍光灯の電球交換
対象商品:
35014341

三菱HF対応器具でしたが、36wがホームセンターや電器屋さんで取り寄せでしたし
高かった?32w10本だが、ホームセンターの3本の値段で10本は安いしかも明るい。

玉屋時計めがね店 様2013-01-15
用途:
店舗の照明、
対象商品:
35014341

これまで「昼白色」を使用していましたが、役1年半を経過すると交換していましたが明るさが鮮やかです。

2015-11-28
用途:
対象商品:
35014366

特別褒めるところもないです。