サンホワイト5 20W形のレビュー
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
【用途】一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
2025-04-01
- 用途:
- 台所照明
15年使っていた蛍光灯が切れたので購入。まだ蛍光灯が製造されていて助かります。LEDは眩しいので蛍光灯の代替になりません。消費電力減少も蛍光灯はもともと少ないので微微たるものだと思います。
株式会社エヌ・ピー・アール 様2023-09-25
- 用途:
- 管理物件の共用部交換時
- 対象商品:
- 03332183
管理している物件の共用部蛍光灯を変える時に安価で大量にまとめ買いさせて頂いて、助かっています。
17号棟会 様2022-12-25
- 用途:
- 住宅のメンテナンスに、使用しています。
- 対象商品:
- 03332183
低価格で、明るくなりました。
ブランド名は、ないけれど、メーカー品と同様の明るさを得ました。
2022-08-03
- 用途:
- 倉庫内備品
- 対象商品:
- 00239015
現場内でのLED化が進んでいるが通路の一部にはまだ蛍光灯を使用している部分があり
取り急ぎ購入しました。
コスト的にも満足しております。
2021-02-12
- 用途:
- 廊下の共用灯
- 対象商品:
- 03332183
蛍光管が少なく成ったので希望の配色と価額で選びましたら、貴社にあり 嬉しいです。
最初でネット注文は少し難しかったが IDやパスワードを作成して出来るようになり
有難う。 今後も必要な時はネットで開いて見ます。
たなか総合技術研究所 様2020-05-06
- 用途:
- 通路照明器具保守
- 対象商品:
- 00239015
最近のホームセンターだとLED照明が主体となり蛍光灯の在庫種類が高演色タイプの価格が高い物しか置いてないく標準タイプが無い所多い。モノタロウさんだと標準タイプが有りかつ単品でも購入でき便利です。
2人が参考にしています
2019-07-21
- 用途:
- 床の間用
- 対象商品:
- 00239015
LED化の時代ですが、自宅の床の間で使用しています。 いろいろな商品を販売してくれるモノタロウ様には、感謝しています。 安くて良い商品です。