- 用途:
- 農機具修理
ベアリングを抜くのに使用。ネジ部にかじり防止剤を塗布しインパクトで抜いていますが問題なく使えます。
- 用途:
- プーリーを抜くため
- 対象商品:
- 06787977
つくりも材質もしっかりしていて、お陰様で他の所で買った工具が曲がってしまうほど硬かったものが、この工具ですんなりと外れました。買ってよかったです。
- 用途:
- 機械の修理時
- 対象商品:
- 06787986
なんだか、使い心地が例のエビ風味で、悪くないです。
左右のリンクで長さが微妙に違っても、軸を真っすぐ
押してくれなくてムカつくこともあるのですが、この
プーラーに関しては大丈夫です。
- 用途:
- オルターネーターのベアリング外し
安いのに問題なく使えます。締め込むボルトの先端をフラットなものと交換できる構造だともっと用途が拡がると思います。
- 用途:
- 農機具の修理
- 対象商品:
- 06787995
ホームセンターで金額を調べましたが、モノタロウで確認すると金額も安く送料もかからず届くので仕事の忙しい時は非常に便利でした。次回は一回り小さなサイズの物を注文したいと思います。
- 用途:
- 農機具の修理
- 対象商品:
- 06787995
すぐに送って頂きありがとうございます。
農機具の修理には欠かせないものになります。農機具屋さんに頼むとかなりの修理代がかかりますが、必要な工具を揃えておけば部品の交換などは簡単にできます。
その他のサイズも揃えておきたいです。
- 用途:
- 子供用の一輪車のベアリング外し
- 対象商品:
- 06787977
子供が遊びに使う一輪車のベアリングが破損したので、取り外し用に購入しました。
ごく普通に使えています。
コスパが良くて満足です。
- 用途:
- Φ125のカップリングを抜く時
- 対象商品:
- 06787995
問題なく使用して、簡単に抜くことが出来ました。
使用非温度が少ないので、コストパフォーマンスで選びましたが、よかったです。
- 用途:
- ネジ山がつぶれたクランクの取り外し(エスケープR3)
- 対象商品:
- 06787977
CRV-2-03 爪の届く長さ60mmを購入。
エスケープR3のドライブ側クランクの取り外しに使用。
専用設計されているんじゃないかと思えるほどピタリとサイズが合い、難なくクランクを取り外すことができました。
- 用途:
- 日立製洗濯機BW-8KVの洗濯槽取り外し
- 対象商品:
- 06787986
問題なく使用できました。強度も十分です。開封時にはさび止めの油が塗られていましたが、力のかかるネジ部分には先にグリスを塗っておいたほうがいいと思います。
- 用途:
- 機械部品の交換
- 対象商品:
- 06787995
従来品の雄ネジの先端が摩耗して来た為に、モノタロウさんの物と交換しました。全く問題なしで使いがっても良かったです。