No.1 木工用ショートビットのレビュー
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
【用途】木材の貫通穴用
2023-08-23
- 用途:
- 19mmのブロック集成材などにビス穴を開ける
- 対象商品:
- 06792371
ブロック集成材の背板とMDFの背板を使っている木製本棚を壁に取り付けるために、ハンドドリルのビットとして3mmを購入しました。
MDFは軟らかいので、すぐに穴が開くと思っていましたが、ブロック集成材の方はちょっと力が要るかな、途中で折れないかなと不安でした。
でも先端からスムーズに入り貫通するまで大して力を掛けなくても良かったので、ブレずに真っすぐ穴を開ける事に集中できました。
とても良かったです。
株式会社ART CRAFT 様2020-06-21
- 用途:
- 本来の使用方法ではありません
- 対象商品:
- 06792432
木工用ですが、プラスチックの穴開けに使用しました。 結構綺麗に穴が開き満足です。
2019-06-19
- 用途:
- DIYで木に穴を開ける時に使っています
- 対象商品:
- 06792405
Φ6のダボにはΦ5.5のキリを使いますが、きつきつなので、そこまで強力にダボを差し込む必要が無い時に、このΦ6のキリを買いました。この穴だとダボが軽く指で差し込めるので、木同士を接着せずに、適宜取り外す場所で有用でした。
1人が参考にしています
2018-05-24
- 用途:
- コースレッドの下穴用
- 対象商品:
- 06792387
コースレッドの下穴用としては、円錐状のものもありますが、桧や松のような比較的固い材に長さ90mm等の長めのものを打ち込む場合、こちらを使用しています。金属用ドリル刃の場合、前記材だと溝に詰まり穴開けが途中からできませんが、本品は、比較的気持ちよく加工ができます。ただ、軸心をずらして穴あけすると、すぐに折れます。当然ですが、
株式会社喜田アイデイア 様2017-07-13
- 用途:
- 木工の組立
- 対象商品:
- 06792371
インパクトで使用出来て良いです。径の小さい2~4mmでロングが欲しいのですが何処にも無いのでラインナップを増やして欲しい
MonotaROからの回答
この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。