木製平台車(PP+PVC/すべり止めなし)のレビュー
- 用途:
- 倉庫内の機器移動など
- 対象商品:
- 06847285
倉庫内で90Kg程の在庫機器の移動に使っています。
載せたままですが、動き出せばスムーズに移動できます。
狭い倉庫内で、移動しなければならないキャビネットも
2台組で載せてあり、必要に応じ動かしています。
車輪も大きめで多少の段差は越えられますので、重宝しています。
- 用途:
- 商品を陳列した箱や、在庫の箱をのせる。
- 対象商品:
- 06847294
頑丈で動きも滑らかです。使う箇所により、サイズの小さいものと使い分けています。模様替えの度に重いものを移動させるのに苦労していましたので、大変助かっています。
- 用途:
- 今回は事務所の小型のファンヒーターを乗せてみました。
- 対象商品:
- 06847285
ファンヒーター用のネジ止めキャスターより手軽で気に入ってます!
この価格で滑り止めが付いてたら満点だったかな。
- 用途:
- 製造品の取り置き、移動に。
- 対象商品:
- 06847285
価格の割には強度も十分に有り、大満足です。
ただ、見た目の大きさに対し、タイヤの回転が悪い(重い)様に感じます。
この価格では仕方ないとは思いますが…。
- 用途:
- 部品の運搬、または、作業台として使用
- 対象商品:
- 06847294
使い始めてまだ数回ですが、キャスターの精度が悪く、方向転換などすると、かなりの押す力が必要になり使いずらい印象が残った。
この度はご期待にそえず申し訳ございませんでした。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
- 用途:
- 荷物の移動等
- 対象商品:
- 06847285
使用する以前に、タイヤを止めているボルトの緩みが多く30台車購入しましたが、ほぼ全て増す締めをして使用しています。台車自体は小さめで使いやすいのですが、納入されてすぐに使用できなかったのは残念でした。今回使用者が気がつき修理することができましたが、そのまま使用し緩みから落下してしまう事により乗せていた製品が倒壊することも無いとはかぎらないのでぜひ気をつけてほしいと思いました。
安価商品だから仕方が無いと思いたくありませんので宜しくお願いします。
この度は大変申し訳ございませんでした。
改善に努めます。
- 用途:
- 商品の倉庫保管の為
- 対象商品:
- 06847294
*** 購入理由 ***
金属商品を倉庫に置く際に、今まではプラスチック製の台車を使用していました。
耐荷重に問題があり、台の部分がだんだんひしゃげてきたので代替品を探していました。
*** 使用感 ***
こちらの商品を使用してみたのですが、台の耐荷重は問題ありません。
しかし、コマが耐荷重に対応していないようで、耐荷重内の商品を台に置いたままにしているとコマがひしゃげて回らなくなりました。
PVC製のコマにもかかわらずひしゃげてしまったのは残念です。
別途、硬いコマを買いなおして付け替えました。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 自家発電機の台車
- 対象商品:
- 06847285
緊急用の自家発電機20kg程度あり、出し入れに不便なので常備、台車に乗せて置くため。
車の一つでも車止めが有ればと、価格も考えず思いました。
- 用途:
- サイドテーブルの移動用
- 対象商品:
- 06847285
作りが粗雑すぎる。使えない。
商品として、販売するならば、もう少し使うひとの立場でお願いしたい。
社名に傷が? 余計なお世話か? ならば、いう事なし。
この度はご期待にそえず申し訳ございません。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
- 用途:
- そのままですが重量物の移動に使用
- 対象商品:
- 06847285
ホームセンターの品物より、車輪の径が大きくて頼もしいです。
また、4つとも方向自在のキャスターなのも良いです。
今回3つも買ったので、次は大きい方も試す予定。
- 用途:
- コンテナの移動・保管
- 対象商品:
- 06847285
80kg位のものを置いて数か月放っておくと、次回動きづらくなる。まあそんなものだと思いますが。
- 用途:
- 重量物の搬送
- 対象商品:
- 06847285
20Kgの物を載せて試験したところ2個の自在キャスターが固定。ベアリングにグリスを吹き付けたが同じ。結局近くのホームセンターまで走り、ハンマーキャスターを4個購入
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。