100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラスのレビュー

平均満足度 4.00 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)
15,980 / 税込 17,578
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-22
用途:
農具の修理
対象商品:
06761517

安全機能が働いたのか動かなくなりました。スイッチのランプもつかず故障かと暫くそのままにして数時間後にスイッチを入れたら電源がはいらました。説明書にも安全機能の事は記載されていません。只今、と合わせ中です。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。商品の特長にはその旨記載しておりますが、取扱説明書への記載は確認致します。

大宮電気商会 様2023-10-18
用途:
作業台の足の固定
対象商品:
06761501

作業台下にスペースを大きくするためには有効でした。

2021-04-05
用途:
ガーデンテーブルの修繕
対象商品:
06761501

チョットした補修なら十分に使えます。
慣れるまで練習が必要かも…。

1人が参考にしています
2021-01-19
用途:
除雪機の修理
対象商品:
06761517

100Vで使用出来て、電圧調整も無いので使いやすい、薄物の溶接なら
これで十分だと思います。

3人が参考にしています
2020-07-31
用途:
溶接工作DIY
対象商品:
06761517

100v溶接が欲しかったのと値段的なものがマッチして購入しました。
皆さんがご指摘の通り多少パワー的なものが弱いのですが、100Vで家庭用と思えば充分な感じです。
ゆっくりめに作業すればそれなりに上がります。

2人が参考にしています
2020-12-15
用途:
おすすめしない
対象商品:
06761517

とにかく溶接棒だけが消費されていきます。母材と溶接棒が付きません。買って損しました。

5人が参考にしています
2020-02-18
用途:
耕運機の修理
対象商品:
06761517

耕運機の爪や牽引する倍土器の補修の為購入しました。ハウスで作業するため100ボルトの発電機で溶接できる物を探して使用しました。腕が未熟できれいには出来ませんでしたが強度は充分で、畑の硬い土でも難なくこなしています。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2020-11-02
用途:
ちょっとした溶接
対象商品:
06761517

200Vと比べると全然使えません。
逆に相当腕がないときれいに仕上げるのは難しいです。

サンソー精工株式会社 様2019-04-27
用途:
溶接
対象商品:
06761517

ちょっとした溶接なら、これで十分。
持ち運びが楽チンだから、どこへでも持って行ける

3人が参考にしています
2016-04-17
用途:
車のマフラーやシャーシーの補修
対象商品:
06761517

車のマフラー補修とシャーシーの補修をする為に購入したが、溶接の経験が有る人なら、特に問題もなく使用出来ました。しかし、初めての人には、かなり練習してからでないと無理があると思います。でも、コストパフォーマンスは、良いと思います。

8人が参考にしています
2015-05-21
用途:
車のマフラー修理に使用
対象商品:
06761517

最初は、値段的に大丈夫かなと思いましたが、使用して見ると意外にしっかりと溶接が出来て大満足です。

4人が参考にしています
2015-04-29
用途:
工具、機械の補強と修理。
対象商品:
06761501

ロウ付けもよくしますが強度が必要のため購入しました。自宅での使用なので家庭用電源で使え価格も手頃で小さな溶接には重宝しそうです。マスクや溶接棒も付属していたので届いてすぐに使えるのも助かります。アーク溶接作業にはかなり慣れも必要なので最初はきれいにできませんがDIY好きなら買って損はないものだと思います。

5人が参考にしています
有限会社小林商会 様2016-11-26
用途:
壊れた道具の修理
対象商品:
06761501

簡易溶接機の為、完全に使用できるまで技術が必要です

5人が参考にしています
2018-08-02
用途:
レース用チャンバーのクラック修理
対象商品:
06761517

一時的に耐熱エポキシパテで補修可能なクラックでも、やはり溶接機による修理とは比べ物にならない。
マフラー・チャンバーの修理なら、このぐらいの溶接機で十分。

2人が参考にしています
有限会社ホーリン 様2018-03-30
用途:
バイクメンテナンス

付属の溶接面、初心者の自分にとっては役に立たなかったです。溶接棒を一定の間隔で溶接するには、片手で溶接面を持っていては上手くできませんでした。やはり、両手が使える面を新たに購入しました。

4人が参考にしています
2012-09-17
用途:
超ロングスパナの作成
対象商品:
06761501

溶接作業は何度か手伝いをしていた程度で、初めてやってみたんですが、思ったよりうまくできました。
1万円以上する溶接機がほとんどで、この価格だとどうなのかなぁと多少心配はしたんですが、使ってみたら使いやすく、コンパクトなので空いていた工具箱に追加で購入した付属品(メガネや溶接棒など)もスッキリ収納でき、とても気に入りました。
仕事柄(ユニットバスの施工)ホームセンターなどでは扱っていないような形状の工具が必要な場合があるのですが、これさえあれば色々自分で作ることが出来そうです^^

12人が参考にしています
2013-02-09
用途:
金属部材の溶接
対象商品:
06761517

荷揚げリフトのつっぱり棒が破損したので、その修理に購入しました。
セットに三本溶接棒が付いていますので、それを使用して溶接しました。溶接の経験があまり無かったので、技術不足かもしれませんが、最初二回はちょっとした力で、すぐに溶接が外れてしまいました。三度目にようやく成功しました。
本体は小さくてスペースも要らないので保管も簡単です。家庭用のコンセントで問題なく使用できました。
コスパで考えれば 買ってよかったと思います。

4人が参考にしています
2012-02-08
用途:
農業機械の修繕、鋼管資材の溶接。
対象商品:
06761517

リョービブランドでも存在するスズキットとのOEM商品。家庭用コンセントはもちろん、15Aの交流発電機でも使用できる。1.6ミリ溶接棒で板圧3.2ミリ程度まで溶接可能。使用率が20%と安価な汎用機としては高く重量鉄骨以外なら業務用にも対応する実用性を備える。使用率オーバーでは保護機能が働きパイロットランプが消灯する。電源より離れた場所の溶接には、使用電圧が低下するのでプラス側の延長ではなく、電源コードを延長し本器を持ち運ぶ必要があるが、ポータブルタイプなので持ち運びには困らないし保管も容易。使用後はクーリングの為10運程度の通電が必要。当方では農業資材や機械の修繕。19ミリ~48.6ミリの鋼管パイプの溶接。鉄骨ハウス作成時の50角鋼材の溶接等に使用。

35人が参考にしています