自動溶接遮光面のレビュー

平均満足度 4.02 (55件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自動溶接遮光面 モノタロウ
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。太陽光の力で作動しているため、電池の交換、電源の切替などの手間は省けます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 【用途】溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
56件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-04-12
用途:
溶接作業
対象商品:
06858415

週2回、各1~3時間程度の溶接作業です。
2ヶ月で反応が鈍くなり、眩しくて使用不可能になりました。
透明カバーも交換してますしたがダメ、わざと放置してから再使用しても数分間は使えるけどすぐに元通り。
安いので覚悟はしていますが、2年といわなくとも少なくとも1年はもってほしいですね。

3人が参考にしています
2015-11-30
用途:
溶接
対象商品:
06858415

直ぐ壊れました。モノタロウのブランドで販売していますが、企画を見直すべきでは。

3人が参考にしています
2014-07-14
用途:
tig溶接及びプラズマカット
対象商品:
06858415

使いやすく反応していないときは明るいが、溶接終了後の復帰が遅く次の手が遅れる。復帰速度の調整方法はないのでしょうか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
確認致しましたが、復帰速度を調節するものは特についておりません。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。

2012-07-14
用途:
工場設備のメンテ作業
対象商品:
06858415

今まで何回か目を傷めていましたが、これはいいわ!!
もう少し軽いと良いのですが・・・欲は言わないようにしましょう。
これで溶接が気にならないと思います、工場の環境が変わるぞ!皆さん…。

2014-07-02
用途:
車両部品の溶接
対象商品:
06858415

両手がフリーになって、作業性アップです。遮光の反応も悪くなく、使用感も他のレビューほど悪くないと思います。もっと早く購入すればよかった。使い始めたばかりなので、耐久性等は不明です。

有限会社旭電工社 様2012-02-16
用途:
アルゴン溶接
対象商品:
06858415

以前に使用してた商品より格段に明るく使いやすい。
数年に一度の交換となるので、再度購入しようと思った。

2016-04-09
用途:
溶接
対象商品:
06858415

最初、真っ暗で前が見えず、取説にも説明がないため、不良品かと思ったが、使えるようになった。作業環境など取説に書いておくべき。

2人が参考にしています
かわなか工務店 様2014-06-28
用途:
鉄骨溶接
対象商品:
06858415

スパーク前の画面がもう少し明るいほうが良い
スパーク後の切り替わる間がもう少し早くならないか?
ヘルメットが軽いのであたまの負担が少ない。

2012-08-02
用途:
TIG熔接、半自動熔接、アーク熔接等
対象商品:
06858415

気になった点が一つ、重くて首が疲れる・・・
もう少し軽量化されるとうれしいです。

1人が参考にしています
アニマ・スタイル 様2015-07-01
用途:
溶接作業
対象商品:
06858415

ヘッドバンドが切れたのに交換部品も用意していないなんて なんぼも使ってないのに簡単に切れました。非常にもろい。本体は使えるのに早く交換パーツだしてください待ってます

2人が参考にしています
2015-05-21
用途:
溶接、切断
対象商品:
06858415

明るさ調整が最低でも暗いすぎる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご満足いただけず申し訳ありません。
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

豊田実業株式会社 様2012-02-06
用途:
重機の亀裂溶接作業
対象商品:
06858415

今まで溶接面は、手で持つタイプとヘルメット型でした。それに比べると常に両手を使えるし、仮り付けの時などずれ無く作業できる、作業効率もあがるし、失敗がないのでやり直しもない、両手を使えるので安全に作業ができています。
もっと早く購入すれば良かったです。(価格も前は高かった)

2012-05-01
用途:
TIG溶接に使用
対象商品:
06858415

遮光感度が良すぎる為、金属への明かりの反射でも遮光してしまう。
遮光前の見え方がもう少し明るいと助かる。いちいち面を外さないといけないのが面倒。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

くるま工房GOROS 様2012-11-05
用途:
自動車の溶接
対象商品:
06858415

思ったより使いやすかった。

2011-11-10
用途:
簡易な鉄骨構造物製作
対象商品:
06858415

社員に一つずつ持たせています。消耗部品も比較的安価なので、無理せず交換でき、そこが気に入っています。あとヘルメットに装着出来る自動溶接遮光面をぜひ
大阪魂で出していただきたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品企画時の参考とさせて頂きます。

2012-03-11
用途:
薄物小物の溶接作業
対象商品:
06858415

思っていた以上に快適に使用できます。
薄物小電流の溶接なので反応が心配でしたが問題なく使用出来ました。
取扱説明書が結構ラフで、素人が制作したよう内容でイマイチでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2011-09-29
用途:
溶接
対象商品:
06858415

遮光反応速度も速く液晶のムラも無く良いです。
もう少し軽いとなおいいです。

2011-09-15
用途:
溶接作業。
対象商品:
06858415

ヘルメットへ接続できるタイプが一番の希望。

株式会社三栄製作所 様2014-10-26
用途:
仕事柄、台車の傷んだ車輪の交換に。
対象商品:
06858415

反応はしっかりとしていて、戻りも問題なし。私は毎回仕上がりを見ながらのペースなんで、暗転の戻りが遅くても気になりませんが、早く連続作業する方は気にされる方がいるかもです。

ミヤシタレーシング 様2012-03-23
用途:
TIG溶接
対象商品:
06858415

値段相応ですが、普通に使う用途としては十分すぎる性能です。
こだわる場合は高価なブランドメーカー製を使いますが。