バイパワーリレー LY2のレビュー
- 用途:
- 自動型放流ポンプ修理に
フロートスイッチの不良と思いましたが改善せず。分解したところリレーの焼損が原因でした。ポンプ本体は高額ですがリレー交換で安価にて修理する事ができました。今回注文するにあたり検索時に品番特定出来ず問い合わせさせて頂きましたが現物に記載されている品番と選択する品番を同じに設定いただけるともっと早く注文する事ができたと思います(現品品番LY2F 24VAC)
入手難と思っていた商品がモノタロウ様での取り扱いがあっただけでも感謝です。
- 用途:
- 機械制御盤修理
機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。
- 用途:
- アルゴン溶接機の修理。
ダイヘンのアルゴン溶接機のガスが出なくなり基盤調べた結果リレーが怪しかったので購入。
間違いなく動き直りました。
- 用途:
- 電子機器の補修
- 対象商品:
- 46633212
古い機器であったので、補修部品が入手できるのか不安でしたが、そのまま差し替えて使えました。完全に復旧し、満足です。仕様情報が簡単に比較できるような仕組みがあると、選択する手間が軽減します。
- 用途:
- 独立型ソーラーシステムのインバーター出力と商用電源の切り替え
- 対象商品:
- 02492104
バッテリーの電圧によってインバーター出力と商用電源をこのリレーで切り替えるようにしています。
動作時間と復帰時間の仕様はどちらも"25ms以下"となっていて、切り替え時の瞬断が気になっていましたが、実際にやってみると、現在使用中のデスクトップPCは何事もなく動作を継続しています。ただし液晶モニターの方は一時電源が切れる。
ちなみに冷蔵庫もやって見ていますが、今のところ問題なく動作を継続しているようです。
瞬断の影響は機器によってあり・なしがあるようですが、それほど大きな影響はなかったので、このまま使い続けようと思っています。
- 用途:
- トラクター排土板リレー取替
- 対象商品:
- 02492104
トラクター排土板リレー故障により取替、雪掻き作業に大変助かっています、時々障害物に当たってロックした際に故障します、今回は同様の部品があってよかったです、有難う御座いました。
- 用途:
- 医療関係
- 対象商品:
- 47666895
吸引装置を作成し手元スイッチとバキュームをパワーリレーで接続しました。非常にうまく作動してくれています。満足しています。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 02492104
オムロン製ということで、安心して使うことができます。
配送もスピーディで、何も問題はありません。7
- 用途:
- 機械のメンテナンス時に使用します
- 対象商品:
- 02492113
弊社はこのリレーを使用している機械が多くあり直ぐ不具合があった時に交換できるように用意しています。
- 用途:
- ハザード
- 対象商品:
- 02492104
電球ハザード(3.33A)を付けるのに、1AのON/OFF SW使うので購入。 車/バイク用によくあるリレーでもよかったが、2接点で追加加工不要であったことと、透明ケースのほうが映えるので採用。その代わり要防水加工で余計に手間はかかったがDIYなら、それも楽しい。
- 用途:
- アマチュア無線のアンテナ制作に使用します
- 対象商品:
- 02492192
手作りアンテナの制御装置の制作に使用します、オムロンパワーリレーは信頼性が有り、また機会が有りましたら、予備を購入させて下さい。
- 用途:
- 充電器の制御回路
- 対象商品:
- 02492104
オムロンの製品は用途も多様で、カタログなどで使用目的に合ったものが探しやすいので助かっています。
動作も安定しているので信頼していますが、重要な回路に使用しているパワーリレーの予備品として購入しました。