バイパワーリレー LY2のレビュー
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
株式会社オーレックス 様2020-08-26
- 用途:
- 薬液加熱装置の電装
- 対象商品:
- 02492217
500Wヒータの温調制御用リレーとして選定。
MY系では接点容量が不足するので、汎用性を維持しつつ接点容量を稼ぐため、LY2の2回路を並列接続で使用。動作表示灯付きの「N」として故障判定もしやすいものとした。
信頼性・耐久性は申し分ない。
有限会社日本の稲作を守る会茨城支店 様2019-11-22
- 用途:
- 温度センサーのリレーに使用
- 対象商品:
- 02492253
今までのが壊れて代替えいたしましたが、確実に作動して居ます。スペヤーに2個買い増した。
2019-11-11
- 用途:
- インフラ/ソーラー電源 AC100Vの切り替え
- 対象商品:
- 02492156
リレーと言えばオムロンと言うくらいなので特に言うことはないですね。
信頼性は高く、がっちり出来ています。
2019-04-13
- 用途:
- トラクター排土板配線作業
- 対象商品:
- 02492104
今回排土板動作で急激な力がかかり、リレーがショートしました、中身が見えてすぐ分かり助かりました、有難う御座いました。
2018-11-24
- 用途:
- 近水中ポンプON~OF制御
- 対象商品:
- 02492174
今まで使用していたリレーが容量不足で焼きつきを起こしたため余裕のあるハイパワーリレー
に変更したところ余裕が出来たせいか安定した運転~停止をしています。
安心して使用しています。
2018-04-20
- 用途:
- 機械のメンテ部品
- 対象商品:
- 02492086
数十年前の機械の消耗部品として、使用していたものが壊れたので補修用として購入、今まで問題なく使えていたのでまた数十年は交換しないかも
2025-07-05
- 用途:
- 機器制御用のメンテナンスや制御改造時に選択使用
この透明ケースに番号やコーション等を文字書き(貼付)してるが、他社製品と
交換したらケースの装着溝が違っており組めなかった
同じだと思い、組手に手間取りを意見したら、形状合わないこと現場で確認
コーションシールを新たに貼るため、無償にて再度訪問作業となった
※動作仕様が同じなのは理解できるが、違いを記載して欲しい
有限会社ミズテツ 様2017-06-21
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 02492113
こんな専門的な電子部品がモノタロウで見つかるとは思いませんでいした。
今後の機械修理には必須です。