バイパワーリレー LY2のレビュー
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
リフト整備柳川 様2017-04-13
- 用途:
- フォークリフトの修理です
- 対象商品:
- 02492174
部品が揃わず困っていましたが、オムロンバイパワ-リレイが有りすぐ来たので手早く修理が
出来助かりました
2017-01-30
- 用途:
- 農業用ビニールハウスの蓄熱加温装置の作成
- 対象商品:
- 02492235
リレーは、予定どうりの性能で満足しています。端子型の10Aのソケットの型番がわからず困っています。
小林電子設計 様2016-09-01
- 用途:
- 500Wオートチューナのアンテナ切替部品の交換に使用
- 対象商品:
- 02492192
IC-AT500の劣化した 当リレーを交換しました。
交換後本来の特性になり満足してます。
2018-02-27
- 用途:
- 回路
- 対象商品:
- 35080577
注文してから来るまでが遅すぎる。メーカーが欠品しているのは分かるが3つまでは明日までに出荷と書いてあるから注文したがその3つすら来ない。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
2015-10-30
- 用途:
- 車載用ソーラーのON/OFFに
- 対象商品:
- 02492104
車載用のサブバッテリーのソーラー充電のON/OFFに使用しました。
ソーラーパネルからソーラーコントロールそして、BTへの配線の途中に設けました。
走行充電器が働いている時は、ソーラーからの電源を切らねばなりせん。
ACC電源を利用して、ソーラー電源をOFFに、ACCがOFFに成ると、ソーラーがONに成るように、しました。
他のオムロン100V用でも、外部充電システムが働くと、自動的にOFFに成る様にも、しています。
ちゃんと、配線をしないと、BTを壊しますから(経験済み)・・・