一般用基本スイッチ Z 基準形のレビュー

平均満足度 4.68 (103件のレビュー)
商品レビューを投稿する
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)
omron(オムロン)
859 / 税込 945
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
103件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
フィットテック 様2020-07-05
用途:
身体に障害のある方用のスイッチとして使用。
対象商品:
02503751

身体に障害がある方用の入力スイッチとして使用しています。頑丈で壊れることがなく、助かっています。

2020-03-17
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
02504047

今現在付いている具品でした。モノタロウに同じものはあるかなと思い検索してみたらあったので助かりました。

2020-02-26
用途:
マイクロスイッチの交換
対象商品:
02504065

元々付いていた軽トルク基本スイッチの代わりに使用。
使用電圧がAC250V容量15Aと余裕ができ、機械的にも丈夫になりました。
Z-15GW4455-Bとどちらにするか悩みましたが高感度タイプということなのでこちらを選びました。

2019-12-23
用途:
機構部作動確認リミットスイッチの更新
対象商品:
02503803

長年モデルチェンジのない安定したスイッチだけに信頼性抜群です。
注文があるとすればスイッチ突端のM3の穴を利用できるオプションを増やしてほしいです。

2019-09-08
用途:
ガレージ電動シャッターに連動して室内灯を点灯、滅灯する装置
対象商品:
02503751

10数年の実績があり交換時期と思いながら商品はあるのかなと疑心暗鬼でしたが難なく入手できました。さすがのモノタロウです。現在極めて快調です。

高橋機工 様2019-12-01
用途:
機械のメンテナンスに使用します。
対象商品:
02503925

何時も使用して居ますので、良いです!改良点は今の所無いですね。

梅田電気 様2019-10-31
用途:
位置制御機械用のリミットスイッチに使用
対象商品:
02503846

取り付け作業が簡単でした
それに動作が軽く働きます。

1人が参考にしています
ナガノ教育システム 様2019-04-14
用途:
時間測定器用センサー
対象商品:
02503724

非常に耐久性があり、信頼のおける商品です。下部にカバーが付いていればなお良いです。

三本松電業 様2020-06-04
用途:
機械動作範囲の安全装置
対象商品:
02503751

リピート購入したのですが、使いやすいようです。今回は予備です。

堀越畳店 様2019-04-03
用途:
足踏みのペダルスイッチの代替品に購入
対象商品:
02503767

大きさと言い ひょうじゅんひんの寸法なので 代替 バッチ氏です。動作も完璧です。

2019-10-07
用途:
保守交換
対象商品:
02504065

日本のメーカーなので安心して使用できる。商品の耐久性もいいです。

2019-10-03
用途:
壊れたフットスイッチの修理用
対象商品:
35501051

他メーカーの代替として寸法的には問題無く使えそうです。

2019-09-25
用途:
肢体不自由者のスイッチ
対象商品:
02503751

迅速に対応いただきました。
動きも良好でとても満足しています。

株式会社大成バインダリー 様2018-12-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
02503882

故障個所の部品交換で仕様しましたが、まったく問題なく仕様出来ています。

2019-07-15
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02503776

信用できるメーカーの商品ですので安心して使えます。消耗品ですので、またリピしたいと思います。

2018-06-15
用途:
軽トラダンプ
対象商品:
02503751

オムロンだから安心!海外メーカーではこうはうまく行かない。

2018-04-13
用途:
自作機械へ取付
対象商品:
02503751

初めてこのリミットを使用しましたが、全方向からの接触で、リミットが確実に効くのでとても使いやすい。対象物が大きくても小さくても、ロッドが長いので簡単に検知できます。

ショップJ.M.C 様2018-03-26
用途:
階段下物置の扉連動照明用
対象商品:
02503846

階段下の物置ですが100V電源が来ていないので照明がありませんでした。
そのためLEDランプをぶら下げておき物置の扉を開けてランプのスイッチを入り切りしていましたがドアースイッチとして開閉と同時に点灯消灯するように改造しました。
製品は信頼度抜群のオムロンなので何の問題もなくばっちり動作しています。

2018-07-30
用途:
フライス盤の修理
対象商品:
39111712

フライスが故障した時は、頭が真っ白になりました。電装系音痴のなので修理不能だったらフライスを入れ替える覚悟でした。数百円の部品で復活して命拾いしました。モノタロウさんには随分と助けて頂いております。

2018-04-30
用途:
メンテナンス時
対象商品:
02087346

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。