一般用基本スイッチ Z 基準形のレビュー

平均満足度 4.68 (103件のレビュー)
商品レビューを投稿する
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)
omron(オムロン)
859 / 税込 945
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
103件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
コスモケミカル 様2016-08-26
用途:
取り出しロボットの故障品と交換
対象商品:
02503864

同じ品番で注文したのですが取り付け端子が6か所じゃなく3か所でした。
今回はそれで問題なかったです。

株式会社 アイデアチューブ 様2016-01-11
用途:
制作中の機械装置の部品
対象商品:
02503986

他のところより価格納期がベストなので購入させて頂きました。
どこで購入しても同じなので、価格、納期でチョイス。

株式会社 アイデアチューブ 様2016-01-11
用途:
自社製品の部品として。
対象商品:
02504004

他のところより価格納期がベストなので購入させて頂きました。

有限会社関東電熱 様2014-09-12
用途:
ニクロム線切断用
対象商品:
02503837

後継機とほぼ同じ形状であり、問題なく使用可能

2016-10-25
用途:
播種機のメンテナンス
対象商品:
02087644

20年以上使用する播種機のメンテナンス部品(満載自の停止スイッチ)として購入。播種機メーカーのオリジナル品では余計な部品が付属するので、同種の機能のこの品番を選択し我流で取り付けました。全く問題有りません。

2014-09-02
用途:
補修用部材
対象商品:
02503767

安いし早いし、文句なしです。 秋葉原より安いのには驚き。
買い出しに行く手間を考えたら、送料なんてもっと高くても… まぁ、まとめ買いだったので送料無料でしたけど。

2013-12-09
用途:
製綿機
対象商品:
02504074

機械の部品の交換で安くて簡単に手に入り助かります。

2014-01-12
用途:
ガレージの照明のスイッチング用
対象商品:
02504004

スイッチングの確実性とレバーの程よい柔軟度で調整が容易で使い易いです。

1人が参考にしています
福井計装 様2012-02-21
用途:
棚の昇降装置用に使用。
対象商品:
02503846

耐久性がどれだけ有るかが期待。

2015-12-30
用途:
包装機の部品
対象商品:
02504004

普通に作動してます。あとは、寿命の問題です

2014-07-11
用途:
自動車のスイッチに流用。
対象商品:
39111694

防滴型ということで、自動車のバックランプスイッチとして車体下部に装着しました。
防滴のパッキンや端子、スイッチ部の作動はハイクオリティーでさすがオムロン製です。
耐久性も期待しています。

大和電建株式会社 様2012-04-24
用途:
自宅収納に照明器具を増設、扉にこのスイッチを取付て扉を開けると照明が点くようにしました。
対象商品:
02087346

たいへん便利になり、家族にも好評です。
定格電流も余裕があり、安心しています。
以前は電池式のセンサーライトを設置していましたが、暗かったのと1年に1回程度の電池交換が面倒でした。

2014-03-28
用途:
RBと言う農業用機械に使用
対象商品:
02503767

RB用のスイッチに使用して全然問題有りません 大変助かります
個人の機械です

2013-11-03
用途:
電装品の追加作業
対象商品:
02503751

フォークリフトの電装品追加時の電気信号取り出しに使用。部品金額も以前使っていた物より安価で、ロッド部もしなやかで使いやすいです。

2014-11-16
用途:
電動薪割機の自動停止に
対象商品:
02504047

薪割機のモーターが動きっぱなしでうるさいし電気がもったいないため2つ購入。
油圧レバー部分に通電用、油圧部分が戻った場所に遮断用として、同じものを取り付けた。
どちらにも使えるので便利。
AC15Aの容量で発熱などもなく、不安なく動作している。
構造的に木くずなどが引っ掛かる場合があるので、防塵カバーが必要。

2人が参考にしています
2010-02-22
用途:
自動車の社外部品の取り付けの際に使用しています。
対象商品:
02504047

作動も良好で、安心して使用しています。サイズや種類も豊富ですし、少量での受注にも対応していただけるので、また他の部品の修理の際は注文をしようと思っています。

うを安 様2013-02-14
用途:
自動ドアーの修理
対象商品:
02503864

自動ドアーの制御用マイクロスイッチ3個の内1つのローラーが磨耗して動作が不安定になったのでついでに3個共交換して修理完了。業者に依頼するとウン万円とか!
商品の発送も迅速で、非常に満足しています。

2012-04-30
用途:
防塵性を求められるような、産業機械の位置決め またワークの在荷・着座確認
対象商品:
02503916

型番を暗記しているぐらい、標準で使っています。
端子カバーが金具でカチッととまってくれます。
スイッチ本体の固定ビスで共締めするタイプと違い、
経年で、そのねじが緩むこともありませんし、
端子の点検も本体を外さずに行えます。
欠点は、納期が遅いということぐらいでしょうか。
リードタイムが5日かかるのは困りますね。

MonotaROからの回答

納期に日数がかかりまして、ご迷惑をお掛け致しました。
弊社在庫品ですが、ご注文時、在庫切れしておりました。
誠に、申し訳ございませんでした。

2012-04-05
用途:
自動機の制御
対象商品:
02503794

良好

2012-03-17
用途:
農園の水位一定に使用します。
対象商品:
02087522

商品は安くて助かります。使用感は良好です、他社製のスイッチはタイプが違いますがバネ無の為、反応が早すぎて使えません。オムロンZ-15GSスイッチはバネ有り、ある程度の力が入用前回の信号リセットされない。